来源:电子工程专辑
时间:2011-12-15
随着智能手机、平板电脑等移动便携设备逐渐进入多核时代,Flash界面和WIFI上网已经逐渐成为标配功能,而高清、3D游戏、裸眼3D等越来越强大的功能对系统电源管理(PMU)提出了更大的挑战。包括:各个智能处理模块之间的同步、结构复杂但却独立的电源管理IC之间的连接/断开通信等。由于Android系统对电源管理要求很高,但是相关厂商没有能力单独进行电源管理软硬件的配套开发,这就给了PMU厂商巨大的发挥空间。
据了解,此前PMU市场一直掌握在欧美企业手中,包括德州仪器(TI)、美国国家半导体(NS)和飞兆半导体(Fairchild)在整体市场占有率方面都处于地位。二线厂商则主要是东芝、NEC、夏普和富士通等日本厂商。国内企业的主要市场还是在电源适配器及充电器等中低端部分,很少涉及到智能电源管理领域。
不过,这种情况正在改变。
成立于05年的深圳芯智汇公司正在PMU领域发力。自从08年推出AXP182、AXP192后,该公司近又推出了的AXP202产品。已成为包括Samsung、Telechips、Renesas等原厂的选择,同时被ROCKCHIP、Amlgoic、全志等众多本土芯品商选为供应商。
“我们的产品在本土平板厂商中已占到7成以上的份额。”芯智汇产品经理李鑫非常年轻,实际上这家公司的平均员工年龄才30岁,是典型的技术人员驱动的公司。李鑫表示,目前在国内基本上没有同类的产品,所以他们的竞争对手现在主要是TI、凌特这样的国际大厂。
据介绍,推出的AXP202 PMU针对单芯锂电池(锂离子或锂聚合物)且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案。 提供包括充电、IPS功能、多路输出、DC-DC 、LDO 、开关机控制、电量高精度计量、温度控制......等功能。作为高度集成的电源系统管理芯片,AXP202充电电流可达 1.8A,同时集成了一个自适应的USB-Compatible 的PWM 充电器,2 路降压转换器(Buck DC-DC converter),5 路线性稳压器(LDO),电压/电流/温度等多路12-Bit ADC,以及4 路可配置的GPIO。
此外,AXP202还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。 AXP202的智能电能平衡(Intelligent Power Select, IPS?)电路可以在USB 以及外部交流适配器、锂电 池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池(或者电池过放/损坏) 的情况下也可以使应用系统正常工作。
“我们正在创业中,与国际大厂相比的优势就是服务。”这家年轻的公司近刚刚获得2011年《电子工程专辑》评选的“年度十大杰出技术支持”奖,该公司销售工程师程告勇表示,相对于欧美大厂,本土公司的服务可以说是“有求必应”,因为电源产品在具体需求上特别复杂,需要随时调试,所以他们的技术人员一有空就去客户的工厂进行支持。除此之外,芯智汇产品在成本上,可以做到欧美厂商的70%的成本,在性价比上同样具有优势。
专注用户体验,提供差异化的核心需求,将是区别于本土厂商同质化竞争的法宝,也成为芯智汇这样的本土公司的核心竞争力。