处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Dream Chip与Tensilica合作开发图像/视频算法 应用于新的IVP数字信号处理器

Dream Chip与Tensilica合作开发图像/视频算法 应用于新的IVP数字信号处理器
来源:21ic 时间:2013-02-26

21ic讯 Tensilica和Dream Chip科技(以下简称DCT)宣布,将合作开发及优化DCT的视频和图像信号处理软件,应用于Tensilica新的IVP图像DSP(数字信号处理器)。DCT是Tensilica多年的合作伙伴,以其丰富的图像、视频专业背景为两家公司共同的客户提供技术支持。

Tensilica影像/视频部门总监Gary Brown表示:“DCT拥有丰富的图像和视频信号处理专业技术,一直以来都和Tensilica保持着合作关系,成为TensilicaIVP产品早期的合作伙伴是很自然的选择,DCT在IVP的前期研发阶段提供了很多帮助,凭着在图像和视频算法,软硬件集成领域的专长,DCT的解决方案将是很多客户的理想选择。”

DCT总裁 Peter Schaper表示:“Tensilica的可定制化数据平面处理器非常适合处理视频、图像和手势识别算法,通过专用的图像和视频处理指令集,Tensilica公司将IVP处理器设计为一个非常高效,低功耗的IP内核。此外,Tensilica还提供基于C代码的一流编程/开发工具,这使得软件的移植和维护更容易。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次