处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Lantiq针对SFP光模块外形推出低功耗GPON SoC解决方案

Lantiq针对SFP光模块外形推出低功耗GPON SoC解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-02-25

德国慕尼黑/纽比贝格——2013年2月19日——的宽带接入和家庭网络技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布推出一款完整的、采用超小型11mm x 11mm封装的GPON光网络单元(ONU)系统级芯片FALC™ON-S。得益于其小尺寸、高集成度以及特有的节能特性,FALC ON-S可为具有全内置GPON光网络单元功能的小型化可插拔(SFP)模组提供一种的解决方案。该芯片组支持多种宽带接入系统通过一次简单的升级即实现GPON回传,这些系统诸如MDU和WAN默认网关等。

FALC ON-S的小型化,以及超过《欧洲行为准则》(European Code of Conduct)中对2013年和2014年要求的超低功耗,使其成为用于新兴小蜂窝无线基础设施的一种理想的解决方案。

FALC ON-S的亮点和优势
• 业界首款带有集成激光驱动器和限幅放大器的、完全符合标准的GPON SoC;集成了关键的光学元件和控制电路,以及优化电路板空间并降低整个系统的物料成本(BOM)。
• 11mm x 11mm的封装尺寸,可在一个SFP模组的空间中,实现一个完整的GPON ONU。
• 直接控制芯片上的激光驱动器,包括待机模式,可显著降低功耗。
• 内置基于硬件的Rogue ONU管理功能,可以可靠地隔离对ONU的干扰,并有效地保护数据服务。
• 所支持的应用包括:
o 纯光纤和光纤/xDSL混合配置小型化MDU机柜
o 包括小蜂窝在内的蜂窝无线通信基站的光纤回传
o 带有SFP插槽的用户端设备(CPE),提供了使用一种家庭网关设计来支持FTTH、xDSL或其他网络技术的灵活性

市场信息
据市场研究公司Infonetics Research预测:全球GPON市场将持续快速增长。Infonetics分析师Jeff Heynen在其报告中称,2012年全球GPON ONT的出货量总计约为1750万端口,较2011年增长了127%;而预计到2016年之前,GPON ONT的出货量将增至2680万端口。

评论
Lantiq高级副总裁兼用户端设备事业部总经理Dirk Wieberneit表示:“随着全球光纤网络的持续扩张,以及为提供了更好的性能和服务质量而从EPON向GPON的加速转换,那些提供带有SFP连接设备的宽带接入供应商,可以很容易地升级到GPON。这项由FALC ON-S带来的创新,可使我们的客户在快速增长的FTTx部署市场中保持技术地位。”

供货
现已可提供FALC ON-S器件用于工程开发。批量发货将于2013年第二季度。

新闻发布会
为了提供更多有关GPON技术、市场以及相关半导体解决方案的信息,Lantiq将于2013年2月21日星期四举办一场在线新闻发布会。您可通过我们的在线反馈表注册参加。(//www.mexperts.de/lantiq-21-02-13/)

关于Lantiq
Lantiq 为下一代网络和数字家庭提供了一个多样化的、创新的半导体产品组合。如希望了解更多有关Lantiq的信息,请访问://www.lantiq.com/company ,或关注Twitter@Lantiq。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次