处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

u-blox发布荣获SK电讯认证的3G无线模块方案

u-blox发布荣获SK电讯认证的3G无线模块方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-22

【导读】u-blox荣获SK电讯认证的3G模块,是一种先进的嵌入式UMTS/HSPA无线模块。采用SMT封装,便于设计,同时具有功耗低、极高的耐用性和可靠性能。可为3G网络消费、汽车和工业应用提供超高数据传输速率。

u-blox公司日前宣布,其LISA-U110 UMTS/HSPA无线模块成功通过韩国SK电讯的认证。SK电讯是韩国的移动通信运营商和的多媒体服务提供商,在韩国移动通信市场上占有50%以上的市场份额,用户基数超过2400万。认证通过后,在韩国境内使用SK电讯3G网络的用户和 M2M 应用均可使用LISA-U110通信模块,主要包括车载信息娱乐、供应链管理、工业自动化、测量、安全及位置服务等应用。

u-blox 韩国区总经理Samuel Ji表示:“我们很高兴SK电讯选择 u-blox 在3G领域进行合作。我们的紧凑型高速LISA 3G模块很符合SK电讯的战略需求,能够提供面向娱乐、商务、金融等应用领域的无线聚合服务。我们在韩国强大的本地化支持是获得这项认证的关键。”

LISA-U110是一种先进的嵌入式UMTS/HSPA无线模块,可为使用3G网络的消费类、汽车应用和工业应用提供超高的数据传输速率。在汽车电子应用方面,LISA-U110易于实现与u-blox GPS、GLONASS和QZSS 接收机的集成。

模块采用SMT封装,外形精致而小巧,可轻松组装在任何应用主板上。其外观设计不仅便于制造,更便于从u-blox的GSM/GPRS模块上进行升级。LISA模块支持辅助GPS技术,同时内嵌有u-blox独有的 CellLocate基站定位技术,能够为包括室内定位在内的高级汽车电子应用提供支持。

此外,LISA模块兼容四频段GPRS/EDGE,功耗低(待机状态下小于2mA),工作温度为-40℃至+85℃,可免费提供Android及嵌入式Windows系统的RIL(无线接口层)软件。所有LISA模块均在已通过ISO/TS 16949认证的工厂进行制造,完全符合ISO16750(道路车辆-电气和电子设备的环境条件和试验)标准的要求,具备极高的耐用性和可靠性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次