处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Cadence发布USB3.0 VIP 可部署USB3.0协议扩展设计

Cadence发布USB3.0 VIP 可部署USB3.0协议扩展设计
来源:中国电子网 时间:2013-02-21

近日,Cadence设计公司发布了用于新型USB SuperSpeed Inter-Chip规格的经过生产验证的VIP,使用户可以充分验证部署的USB3.0协议扩展的设计。

这种SSIC规格结合MIPI联盟物理界面(M-PHY)和适应USB3.0的USB协议上层,以连接移动设备内的芯片。这使得移动设备制造商更容易在移动环境中充分利用大型USB硬件和软件生态系统。

创意电子(Global Unichip)高级副James Cheng表示:“Cadence USB3.0 VIP使我们可以充分证明我们的设计符合USB3.0规范,这种新型SSIC产品显示了Cadence通过这种关键协议支持工程师工作的承诺。通过支持所有流行验证方法和模拟器,Cadence VIP使得创意电子(GUC)可以利用高质量SoC和IP验证覆盖支持我们不同的用户基础。”

SoC 实现部门研发高级副总裁Martin Lund表示:“USB3.0协议的SSIC扩展是一种用于移动设备、智能手机和平板电脑的新型开发工具,它为内部应用提供更高的数据速率和功耗效率。我们的USB3.0 VIP已经用于验证100多项设计,我们综合了所获得的知识为工程师开发这种新产品,他们通过采用SSIC扩展获取收益。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次