处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可视纳米基因载体为MRI可视化应用奠定基础

可视纳米基因载体为MRI可视化应用奠定基础
来源:中国科学报 时间:2013-02-21

《纳米尺度》杂志近日报道了中科院深圳先进技术研究院关于自组装高灵敏度MRI探针在微环DNA传递中的应用研究。

据介绍,微环DNA被认为是潜力的基因治疗载体,而如何实现微环DNA的高效递送以及载体非侵入性生物学信息的获取是当前亟待解决的问题。聚乙烯亚胺(PEI)作为阳离子基因传递载体,已广泛应用于生物医学研究。但由于高分子量PEI在提高基因转染效率的同时也增加了细胞毒性,其在体内的应用受到制约。如何实现低毒高效的基因转染并针对基因载体实现非侵入性实时监测,成为一大难题。

磁共振(MRI)成像具有良好的软组织对比度、高分辨成像和多参数扫描能力,且可以通过特异性磁共振分子探针来检测细胞分子水平的变化,因此将成为疾病早期诊断的重要手段。超顺磁氧化铁(SPIO)因在纳米尺度上的独特磁学性质而呈现优良的MRI成像效果,并拥有生物可代谢性能,目前已在疾病的早期诊断中显示出不可替代的优越性。

此次研究人员制备出两亲性低分子量PEI复合物,并通过自组装方式包裹SPIO粒子,构建了MRI可视化的纳米基因载体。该载体在人乳腺癌细胞转染试验中表现出低毒、高效转染的特性,并实现了MRI可视化监测。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次