处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Microsemi推新型医疗网络无线电链接解决方案

Microsemi推新型医疗网络无线电链接解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-21

【导读】无线电技术越来越多地用于广泛的医疗植入式应用。Microsemi的无线电链接方案由植入式射频模块及基站无线模块构成,可以快速发送病患健康状况和设备性能数据,几乎不会影响植入式设备的有用电池寿命。

美高森美公司近日宣布提供一款用于起搏器、去纤颤器和神经刺激器等植入式医疗设备的完整的医疗网络(med-net)无线电链接。新的无线电链接是由美高森美ZL70321植入式射频模块和用于外部设备控制器的ZL70120基站无线模块构成。两款模块均基于美高森美超低功率(ULP) ZL70102医疗植入式通信服务(medical implantable communications service, MICS) 频带无线电收发器芯片,支持用于植入式医疗通信应用的极高数据速率RF链接。

无线电技术越来越多地用于广泛的医疗植入式应用,包括心脏护理、生理监测(胰岛素等)、疼痛管理和肥胖治疗。

美高森美公司产品线经理Martin McHugh表示:“RF工程技术是高度专业化的学科,客户利用我们在这个领域的精深专业知识,可以缩短设计时间,并限度地减小项目的风险。使用美高森美的双模块无线电链接,企业现在能够集中研究资金和开发力量来实现新型治疗方法,提升生活品质。”

美高森美医疗网络无线电链接解决方案

ZL70321植入式模块实现了在MICS RF遥测系统中部署植入式节点所需的全部RF相关功能,集成天线调谐电路允许模块与广泛的植入式天线(标称天线阻抗为100+j150 Ω)共用,这款模块提供以下主要构件:

• 带有集成匹配网络、SAW滤波器的ZL70102-based MICS RF收发器;
抑制不必要的阻隔器(blocker)和天线调谐;
• 2.45 GHz唤醒接收器匹配网络;
• 集成式24 MHz参考频率晶体,以及 去耦电容器

ZL70120基站无线电模块包括了在MICS频带RF遥测系统中部署外部设备功能所需的全部RF相关功能,这款模块设计用于满足包括FCC、ETSI和IEC在内的法规要求,其它功能包括:

• 集成匹配网络、用于抑制不必要的阻隔器的带通滤波器,以及一个实现接收器灵敏度化的附加接收器LNA;
• 2.45-GHz唤醒发送器和天线匹配网络;
• RSSI滤波器和对数放大器,简化MICS标准所需的空频道检测(clear channel assessment, CCA);
• 用于400-MHz和2.45-GHz子系统的24-MHz XO参考频率,以及完全屏蔽的封装

用于植入式模块和基站模块的美高森美ZL70102收发器芯片可以快速发送病患健康状况和设备性能数据,几乎不会影响植入式设备的有用电池寿命。该器件在402–405 MHz MICS频带工作,支持多种ULP唤醒选择,包括一个2.45 GHz ISM频带唤醒接收器。在发送和接收数据时ZL70102的耗电量低于6mA,在发送模式之前的收听状态仅消耗290nA电流,在睡眠状态仅消耗10nA电流。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次