处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持4G LTE、可降低20%耗能的多模芯片方案

支持4G LTE、可降低20%耗能的多模芯片方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-21

【导读】由NTT DoCoMo、NEC、松下与富士通等运营商携手研发的可支持4G 手机LTE、和其他标准网络的多模芯片,不仅可降低约20%的耗能,还能降低成本,减小体积,是4G手机的不错选择。

对于4G,2013年或许是它的元年,不管它是未来还是已来,不管我们是看不见,摸不着,还是试验区网民的感受到,它都在不远不近的路上了。

据国外媒体报道,日本运营商NTT DoCoMo同NEC、松下、富士通合作开发的一款支持LTE及其他标准网络,更可将耗能降低20%的多模芯片。目前该产品已基本测试完成。

据悉,这款由多模芯片可激活体积小但含有高效能量的调制解调器,以支持GSM、WCDMA、HSPA(+)和LTE(FDD和TDD)标准。

该合资企业表示,这一单芯片在通话和待机时均可以降低约20%的能耗,并且可以降低移动设备的生产成本。目前该产品在主要网络上的测试已经完成。

另外,这家NTT DoCoMo同NEC、松下、富士通合资建立的企业还在开发新的可以支持LTE及其他标准的调制解调器,计划为4G手机提供一个单芯片解决方案,以达到降低成本、减小体积、降低能耗的效果。据悉,美国高通公司目前也正在研发此类产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次