处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

荣获CES 2013创新设计奖的LTE家庭网关方案

荣获CES 2013创新设计奖的LTE家庭网关方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-20

【导读】获奖LTE解决方案支持基于LTE的网络话音通信服务。可以使通信运营商更好地管理网络运营,以及为用户提供无线宽带三网合一服务的成本。通过与Lantiq的网络处理器的结合,ZyXEL LTE5121网关能够提供支持多个先进的通信功能。

两家的宽带接入技术和运营商解决方案供应商领特公司(Lantiq)与合勤科技(ZyXEL)共同宣布:ZyXEL的获奖LTE解决方案多服务网关LTE5121现已支持基于LTE的网络话音通信服务(VoLTE)。在一个固定式LTE网关平台提供的VoLTE可以使通信运营商更好地管理网络运营,以及为用户提供无线宽带三网合一服务的成本。

ZyXEL LTE5121网关在2013年国际消费电子展(CES 2013)上荣获了家庭网络产品类创新设计与工程奖;其创新的设计、工程和尖端性能得到了公认,它满足了用户和市场对4G/LTE技术的期望。丰富的功能设置、以及构建于一个全功能的前瞻性平台,使得运营商能够在固网宽带无法快速或方便地覆盖的地区部署4G/LTE服务。对于ZyXEL来说,LTE5121网关是支撑家用市场即将出现的VoLTE功能的好平台。凭借这种网关,运营商能够提供与当今有线宽带相同的高质量语音、数据和视频三网合一服务,而不需要诸如铜缆或光纤等有线的后一公里基础设施。
 


图一:ZyXEL LTE家庭网关解决方案

已经过现场验证和广泛部署的Lantiq  XWAY GRX288宽带网络处理器,力助LTE5121网关管理VoLTE软件栈,以提供本地语音及其他丰富的多媒体服务。Lantiq还提供了所需的语音线路服务芯片(XWAY™ SLIC110),用于在家庭或小型企业中提供需要使用的标准电话终端。

市场研究公司Infonetics Research首席分析师StéphaneTéral表示:“2012年7月的一份研究报告显示,在我们采访的LTE运营商中,有47%的运营商计划在推出LTE服务一年内提供基于其LTE RAN的语音服务。IP多媒体子系统(IMS)仍然是默认的、带有线路交换后备技术的VoLTE平台,可在没有LTE的区域内作为补充。”

ZyXEL无线战略业务部助理副总裁Wayne Hwang表示:“通过与Lantiq的网络处理器的结合,ZyXEL LTE5121网关能够提供绰绰有余的处理能力来支持多个先进的通信功能。这就使我们能够迅速响应市场的演变,并提供了使我们的客户可为其用户提供丰富多媒体和其他高端服务的平台。”

Lantiq客户端设备业务部总经理Dirk Wieberneit表示:“ZyXEL早就意识到运营商必须支持多样化的用户服务,同时在他们支持的平台中实现经济规模。LTE5121正是运营商所需的、可满足这两个需求的一种强大的、模块化的网关。我们的高集成度GRX288网络处理器帮助ZyXEL去应对这些富有挑战性的市场需求。” 

关于合勤科技股份有限公司

合勤科技ZyXEL于自89年成立至今已22年,现为的网络设备及解决方案供应商。并由亚洲公司治理协会列为亚洲第二,台湾的绿色企业。合勤已在美国、中国大陆及台湾地区设立有三个研发工厂,全球约70个国家建立代理销售渠道。合勤科技与世界网络设备商、电信公司及ISP业者密切合作,致力于提供各式整合网络IP技术解决方案,包括:局端设备、客户端设备、网络安全应用与无线区域及广域网络设备,产品涉及家庭SOHO、中小企业用户及电信、网吧、金融、教育、政府等多种专属行业机构。截至目前,合勤已连续八年在台湾十大国际品牌榜上有名,并被全球知名品牌顾问公司Inte rbrand评选为为台湾价值的国际网络通信品牌企业。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次