处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Dream Chip与Tensilica合作开发图像/视频算法,应用于新的IVP数字信号处理器

Dream Chip与Tensilica合作开发图像/视频算法,应用于新的IVP数字信号处理器
来源:EEWORLD 时间:2013-02-20

美国加州SANTA CLARA和德国GARBSEN-2013年2月18日,Tensilica和Dream Chip科技(以下简称DCT)宣布,将合作开发及优化DCT的视频和图像信号处理软件,应用于Tensilica新的IVP图像DSP(数字信号处理器)。DCT是Tensilica多年的合作伙伴,以其丰富的图像、视频专业背景为两家公司共同的客户提供技术支持。

Tensilica影像/视频部门总监Gary Brown表示:“DCT拥有丰富的图像和视频信号处理专业技术,一直以来都和Tensilica保持着合作关系,成为TensilicaIVP产品早期的合作伙伴是很自然的选择,DCT在IVP的前期研发阶段提供了很多帮助,凭着在图像和视频算法,软硬件集成领域的专长,DCT的解决方案将是很多客户的理想选择。”

DCT总裁 Peter Schaper表示:“Tensilica的可定制化数据平面处理器非常适合处理视频、图像和手势识别算法,通过专用的图像和视频处理指令集,Tensilica公司将IVP处理器设计为一个非常高效,低功耗的IP内核。此外,Tensilica还提供基于C代码的一流编程/开发工具,这使得软件的移植和维护更容易。”

IVP是一款图像和视频数据平面处理器(DPU),是手机、平板电脑、数字电视(DTV),汽车、视频游戏和计算机图像系统中复杂图像信号处理和手势识别功能的理想选择。IVP数字信号处理器具有独特的指令集用于图像和视频像素处理,相比单发射的主控CPU,IVP单条指令可以完成16个16位的像素操作。其复合指令带来了10-20倍的性能提升以及更低的功耗。IVP拥有超过300条图像/视频专用向量指令,每个周期可以完成32个或更多的16位像素处理操作。

关于Dream Chip科技
DCT是一家德国工程公司,为他们的欧洲客户提供SOC,FPGA和嵌入式软件设计,主要应用于消费电子,工业和汽车行业。他们在图像和视频处理开发领域实力强劲。了解更多,请访问公司网站:www.dreamchip.de

关于Tensilica公司
Tensilica是业界的且经验证的可配置处理器IP供应商,已获得近200个内核的授权许可。数据处理器结合了CPU和DSP的功能,针对不同应用可以提高10到100倍的性能,Tensilica的自动化处理器设计工具能够针对应用快速定制内核,以满足其特殊的数据处理性能需求。Tensilica可配置处理器为OEM制造商及世界前十大半导体厂商中的七家广泛使用,这些产品包括移动电话、消费电子设备(包括数字电视、蓝光播放器、宽带机顶盒、数码摄像机和便携式媒体播放机)、计算机、存储、网络和通信设备。更多关于Tensilica获得专利的可配置处理器产品信息,请访问公司网站:www.tensilica.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次