处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大屏幕曲面显示器的高可靠性 10 点触摸解决方案

大屏幕曲面显示器的高可靠性 10 点触摸解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-19

【导读】目前各大知名品牌正在大力推广带曲面显示屏的新型智能手机,包括三星Nexus S和诺基亚N9智能手机。不过,将多点触摸的所有不同方面、大型有效面积以及曲面形式与 HMI 相结合一直都极具挑战性。Zytronic很好地解决了这一问题。

现在,随着更多技术成熟的人机界面 (HMI) 应用于公共用途、零售数字标牌、休闲和工业环境领域,多点触摸操作(在消费电子产品设计中已经非常普遍)表明其具备同样适用于其他领域的多项优势。它可以识别复杂的手势,从而提高用户体验,还能实现多人同时操作。此外,在越来越多的应用领域中,这种功用超出二维空间范围,其发展前景可能会带来显著优势,因为更符合人体工学的设计开始崭露头角。

图 1 显示了多点触摸曲面在便携式消费领域中的应用情况,知名品牌正在大力推广这种智能手机。触摸曲面本身可以凸起,有可能会被集成至下一代游戏控制器中,从而使玩家实现交互式“纺车轮”动作。同时,凹形触摸面可以集成多个倾斜屏幕,形成无缝隙 HMI。


图 1:三星 Nexus S 和诺基亚 N9 智能手机均为曲面触摸屏

采用投射式电容 (p-cap) 技术的触摸屏均具备多点触摸功能,该功能已经出现了一段时间,近期大型封装设备中也开始应用这种功能。尽管如此,将多点触摸的所有不同方面、大型有效面积以及曲面形式与 HMI 相结合一直都极具挑战性。像基于铟锡氧化物 (ITO) 淀积这种标准 p-cap 多点触摸解决方案将无法适用于曲面应用,因为其可靠性尚存疑点。这是因为溅射的 ITO 镀层以及这些传感器使用的印制的金属油墨非常易碎。如果导电轨破裂,则将无法继续操作触摸传感器。

为解决这一问题,触摸传感器制造商 Zytronic 现在开发了一种创新方式,在沿轴弯曲的大型屏幕上应用其坚固耐用的投射式电容技术 (PCT) 触摸屏解决方案。Zytronic 已经积累了制造形状新奇的大型触摸屏的经验(例如,图 2 为覆盖在微软Spatial Desk 多显示屏上的单一连续触摸屏)并继往开来,在该组合中增加了多点触点。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次