• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay将MCW 0406 AT系列精密宽端子薄膜片式电阻欧姆值降至业内低

来源:EEWORLD
时间:2013-02-19

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 2 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其MCW 0406 AT Precision系列宽端子薄膜片式电阻的欧姆值扩展至1Ω,是业内采用小尺寸0406封装的器件中阻值低的。电阻具有低欧姆值和±0.1%的精密公差,以及±25ppm/K的精密TCR。

在70℃环境温度下,Vishay的MCW 0406 AT精密电阻具有+155℃的高温性能和和高达250mW的功率耗散。这些性能指标让设计者能够在恶劣和高温环境中使用这些电阻,而不用在功率等级或电气性能做出让步。无论应用中要求电阻工作在满额功率,或是仅适用部分额定功率以达到更好的稳定性,这些器件都同样胜任。

Vishay Beyschlag MCW 0406 AT不但具有优异的高温性能,而且面对热循环和过度潮湿也表现得极为稳固。在4层FR4印制电路板上,这些器件能应对2500次的从-40℃至+125℃的快速温度变化。Vishay采用一种特殊的喷漆系统,实现了非常好的耐潮能力。器件同样经过了包括在+85℃、85%相对湿度下工作1000小时等在内的各项加速老化测试认证,使MCW 0406 AT适合几乎所有的应用。

MCW 0406 AT精密电阻通过AEC-Q200认证,是诸多领域的新式专业电源管理电子产品的绝佳选择,这些电子产品的主要考量因素是可靠性、稳定性、功耗耗散和稳固的设计。典型应用包括氙灯和LED照明系统、引擎控制单元、变速箱控制和刹车系统等工业和汽车电子中的电源管理。

增强型电阻现可提供样品,将在2013年2月实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

标签 二极管 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻