处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台IC设计转换战场:移动装置、驱动成今年焦点

台IC设计转换战场:移动装置、驱动成今年焦点
来源:钜亨网 时间:2013-02-18

台系IC设计过去多依赖PC产业而生,但这样的模式面对PC产业成长趋缓影响下也渐渐失灵,因此造就去年几家欢乐几家愁的情况,展望今年,各家仍将各凭本事,在产业变动的趋势下寻找新的商机。

去年IC设计产业表现两样情,啃到行动装置产品商机的厂商,营运亮眼不少,而与PC连动性较高的厂商营运则失色许多,由于台系IC设计过去多顺着PC产业一同成长,近两年受产业成长动能趋缓影响,营运也有不小逆风,今年这项趋势仍将延续着,也因此去年许多IC设计公司快速转向,将营运触角往外延伸,可预期,今年包含手机相关、驱动、触控、光感测IC、人机介面、消费应IC与电源管理IC等公司,营运将会仍有表现空间。

市场度聚焦的还是联发科,联发科过去在2G手机市场上一度叱吒风云,不过进到3G时代后,面对上有高通下有其他竞争者的夹击压力下,营运面临很大的挑战,去年第 3 季联发科搭上中国低价智慧型手机成长热潮,营运从谷底翻身,也让市场重新将目光放在它身上。

不过,面对高通激烈的竞争压力,联发科的获利一直遭到市场质疑,也因此联发科对今年产品平均单价看法偏向保守,为降低竞争压力对营运产生的冲击,联发科今年每一季都会推出新产品,以维持平均单价走势。

第二个聚焦的则是触控IC,其中以义隆电与禾瑞亚为首,除Win8导入触控带动对触控IC的需求外,义隆电也将冲刺中国大陆白牌手机触控市场商机,此外两家也看好平板电脑发展,在产品快速成长时期,零组件成本降低压力也会加重,有利台系相关厂商后市营运。

驱动IC在去年已有亮眼表现,其中以联咏为首,随着电子装置面板解析度攀升,对驱动IC的需求只增不减,加上超高解析度液晶电视有成为市场主流的潜力,更增添了市场对驱动IC厂商的想像空间,其中联咏与奇景布局在大尺寸的经验较多,加上外商退出市场,营运有受惠机会,而其他厂商则持续以中小型装置为主,包含智慧型手机与平板电脑,不过今年须关注竞争压力,部分厂商可能会赚营收而输获利。

人机介面与光感测则是近年新起的商机,由于手机等装置产品愈来愈重视与使用者的互动,类似光感测IC的需求也应运而生,而接下来各种装置预期将持续朝智慧型的方向发展,可望产生更多感测使用者行动的需求。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次