处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

【方案整合】ST基于家庭自动化解决方案

【方案整合】ST基于家庭自动化解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-17

【导读】意法半导体具有广泛的先进微控制器、射频元件、电力线调制解调器和功率分立器件产品,可以满足家庭自动化和安全应用要求的可靠性、功能性和安全性的理想解决方案。这里我们整合为大家介绍一下ST基于家庭自动化的解决方案。

家庭网络

通过面向家庭连接的端到端通信和娱乐应用解决方案,ST为汇聚环境提供一系列片上系统解决方案,如ST的DSL(数字用户环路)和WLAN(无线局域网)产品。 通过结构图,您可以在推荐的多种产品中自由选择,保证富有竞争力的性能。

闭路电视摄像机和控制器

通过结构图,您可以在推荐的多种产品中自由选择,为您的家庭监视系统实现高性能。

防盗报警运动检测器

通过结构图,您可以在推荐的多种产品中自由选择,保证富有竞争力的性能。

一氧化碳侦测器

先进的一氧化碳探测器拥有丰富特性,如显示器、警示灯和85db警报器。不管运用何种方法,如胶涂层盘、加热二氧化锡或铂电极,ST提供的广泛产品与技术组合必将满足您的需求。 通过结构图,您可以在推荐的多种产品中自由选择。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次