北京时间2月14日上午消息,
Nvidia
对本财季的营收指导性预测未达分析师预期,原因是
PC
市场增长放缓,且搭载该公司芯片的平板电脑在新型号发布前产量降低。
Nvidia的核心业务是PC图形芯片,但近年来却逐渐向平板电脑芯片市场拓展。不过,由于面临高通的激烈竞争,华尔街担心该公司难以保持移动业务的快速增长。
美国投资公司Williams Financial分析师科迪·阿克里(Cody Acree)提到Nvidia的营收指导性预测时说:“这些产品去年末的表现似乎未达预期,他们现在正在消化库存。”
Nvidia CEO黄仁勋在财报电话会议上表示,为了等待Nvidia Tegra 4芯片的发布,各大厂商削减了搭载Tegra 3芯片的设备产量,因此该公司财季的移动处理器销量可能出现下滑。
Nvidia的Tegra 3移动处理器被用于谷歌Nexus 7中,这是为数不多的几款能够威胁苹果iPad的产品。微软Surface RT平板电脑也使用Tegra 3芯片。
但有分析师担心,由于竞争越发激烈,加之份额不断增加的三星越来越依赖自家芯片,因此Nvidia的新一代Tegra 4芯片可能也将难以赢得新的业务。
Nvidia正在将逐步完善技术,以便拓展LTE领域。黄仁勋认为,要突破平板电脑市场,与高通争夺高端智能手机芯片领域,就必须开发这一技术。
他说:“我们正在夜以继日地工作,今年在手机市场取得了一些成功,但我们预计,在具备LTE技术前,难以在该市场取得全面的成功。”
备受期待的Windows 8去年10月将触摸屏技术引入了笔记本市场,但却未能给Nvidia和其他PC厂商带来预期中的复苏。
Nvidia的传统PC图形芯片业务目前仍为该公司贡献了多数收入,在夺取了更多的市场份额后,该业务去年第四季度营收同比增长7%。Nvidia的Tegra部门当季营收达2.08亿美元,同比增长90%。
Nvidia还表示,预计将于今年在总部建设新的办公楼,以便适应业务发展。
Nvidia计划今年第二财季开始发售搭载Tegra 4处理器和内置屏幕的全新掌上游戏设备。这款设备名为Project Shield,可以运行现有的Android智能手机和平板电脑游戏,而且可以通过PC运行流媒体视频游戏。
黄仁勋称,Nvidia希望通过实体店和在线零售商销售这款设备。在被问及销量预期时,他也非常乐观:“我们并不知道市场规模,但我们感觉应该与iPod上市年的情况相仿。谁知道呢?”
Nvidia在截至1月的第四财季实现净利润1.74亿美元,折合每股收益0.28美元,上年同期净利润为1.16亿美元,折合每股收益0.19美元。实现营收11.07亿美元,上年同期为9.532亿美元。分析师平均预计该公司当季每股收益为0.24美元,营收为11.02亿美元。
Nvidia预计,在截至4月的财季内实现营收9.4亿美元,正负误差为2%,低于分析师10.67亿美元的预期。
Nvidia股价周三在纳斯达克市场常规交易中下跌0.48%,报收于12.37美元。在随后的盘后交易中再跌1.37%,至12.20美元。(鼎宏)