处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业界顶级水平的超低功耗微控制器解决方案

业界顶级水平的超低功耗微控制器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-05

【导读】罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor推出的业界顶级水平的超低功耗微控制器解决方案,采用独创的低漏电流工艺,实现了比以往产品降低1/2的低功耗,同时还可实现了±30KV 的超强电磁兼容性能。

在越来越普及的网上银行生成一次性密码用的安全令牌、钟表等电池驱动的应用中,要求1个纽扣电池来实现几年的长时间稳定工作。但是,近年来,这些应用的功能不断增加,功耗不断增大,使电池寿命变短,为了解决这个课题,需要更低功耗的商品。

罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor面向安全令牌等需要纽扣电池或干电池长时间工作的设备,开发出超低功耗微控制器“ML610Q474家族”,耗电量相比以往产品降低1/2。本LSI实现了业界顶级水平的低耗电量(Halt模式时仅0.25μA),使纽扣电池等小型小容量电池的长时间使用成为可能。另外,不仅耗电量低,在IEC61000-4-2电磁兼容性试验中,成功实现了±30KV 的超强电磁兼容性能。

LAPIS Semiconductor为了满足这种需求,一直以来专注于开发更低耗电量的产品,并为客户供应实现业界低耗电量0.5μA的ML610400系列产品。

另一方面,一直以来存在“抑制内部的耗电量就会容易受电磁的干扰,导致误动作的可能性增加”的课题,因此一直无法实现低功耗。

此次LAPIS Semiconductor开发了内部稳压器和振荡电路,采用独创的低漏电流工艺,实现了比以往产品降低1/2的、业界顶级水平的低功耗。不仅如此,通过优化内部电路和布局,确保了更高抗电磁干扰性能,在IEC61000-4-2电磁兼容性试验中,实现了±30KV的电磁兼容性能。另外,同时兼顾了低耗电量与高抗电磁干扰性能,从而使设备的长时间稳定工作也成为可能。由于耗电量更低,客户可使用价格便宜的小容量纽扣电池,还非常有助于客户降低系统成本并实现小型化。

而且,“ML61Q474家族”配合可轻松开始评估的ML610Q474参考板和软件开发环境而开发,用户登录LAPIS Semiconductor官方网站即可利用各种手册和工具等,具备完善的支持体制。

低功耗微控制器“ML610Q474”家族的特点:

・仅1枚芯片即可实现安全令牌所需的功能;
・内置LAPIS Semiconductor独创的高性能8bitRISC内核;
・低功耗;
・Halt模式时,耗电量仅0.25μA;
・内置16KB Flash(ML610Q474、ML610Q475、ML610Q476);
(同时备有内置16KB ROM而非Flash的ML610474、ML610475、ML610476);
・内置1KB RAM;
・封装:die, 80个引脚TQFP;
・样品出货中。计划2013年3月份开始量产出货;
・样品价格(参考):200日元(税前);

应用领域

・安全令牌/钟表/玩具

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22231次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16464次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16012次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14197次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9226次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9138次