处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

AMD嵌入式解决方案寻求商业机会

AMD嵌入式解决方案寻求商业机会
来源:驱动之家 时间:2013-02-01

AMD公司副总裁兼嵌入式解决方案总经理Arun Iyengar表示,AMD公司将专注于扩大其嵌入式解决方案,创造更多的商业机会。

2013年,AMD计划提高其嵌入式业务的收入贡献,从目前的5%提升到20%。AMD表示,嵌入式解决方案从一个新的客户获得订单,需要36-60个月的开发时间,出货量通常会持续5-7年,使公司获得稳定的收入。因此,在嵌入式行业,和客户合作,并建立长期的合作关系是至关重要的。

AMD一直积极建立针对嵌入式行业的供应链,并已在异构系统架构(HSA)基础上,拓展相关的应用领域和市场规模。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次