处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

IR推出15W和25W超极本电脑Vcore电源解决方案

IR推出15W和25W超极本电脑Vcore电源解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-01

【导读】IR 设计出两套全新的功率管理解决方案,可满足英特尔对15W 和 25W Ultrabook 规格的需求,能够实现比其他方案更小的占位面积,并且大幅延长电池寿命。此外,全新图形用户界面 (GUI) 采用更为完善的设计工具,能够简化并加快设计流程。

全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 推出 IR3588 ChiL 数字控制 IC,以及 IR3552 与 IR3546 单、双相位 PowIRstage 器件,提供业界占位面积小的解决方案,满足英特尔 (Intel) 针对 15W 和 25W Ultrabook 笔记本电脑的 VR12.6 规格需求,有助于大幅延长电池寿命。

IR 的 IR3588 以及经过优化的单相位 IR3552 与双相位 IR3548 PowIRstage 器件的占位面积比业界的单片式解决方案减少 50%以上,比其他参考设计减少 40%。此外,由于 IR3588 提供低静态电流、较低工作电流 及小于 1mW 的休眠状态功率,因此全新 IR 解决方案可以延长电池寿命,超出英特尔 VR12.6 Ultrabook 的电源规格。IR 的再生制动技术会把笔记本电脑从休眠状态重新启动时所正常损耗的能源传送回电池,从而进一步延长电池寿命。

IR3588 与双相位 IR3548 配合使用有助于优化 25W 的高性能 Ultrabook;而 IR3588 搭配单相位 IR3552 则适用于高达 15W 的标准 Ultrabook。

IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR 设计出两套全新的功率管理解决方案,可满足英特尔对 Ultrabook 规格的需求,能够实现比其他方案更小的占位面积,并且大幅延长电池寿命。此外,全新图形用户界面 (GUI) 采用更为完善的设计工具,能够简化并加快设计流程。”

IR3588 保持全数字化的灵活性与遥测能力,并为 PS4 带来彻底关机功能。相关器件也提供彻底的超高速 DVID 升降性能和无损耗输入电流遥测功能,并支持每相位频率高达 1.5MHz。

全新 PowIRstage 器件把低静态同步降压栅级驱动器、同步 MOSFET 与肖特基 (Schottky) 二极管整合到小巧的 PQFN 封装中。这些器件的电压输入范围由 4.5V 到 16V 不等,能够在高达 1.5MHz 的情况下工作,并可通过彻底关机功能来关闭驱动器,把静态电流降到低。

双相位 IR3548 PowIRstage 器件支持高达 30A 的每相位电流。它采用 6mm x 8mm PQFN 封装,在 7.2Vnom 到 1.8Vnom 范围内可提供高达 95%的效率。而单相位 IR3552 支持高达 40A 的每相位电流,采用 4mm x 6mm PQFN 封装,在 12Vnom 到 1.8Vnom 范围内可提供 94%的效率。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次