处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MTK推首款支持无线Wi-Fi的3D智能电视解决方案

MTK推首款支持无线Wi-Fi的3D智能电视解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-01

【导读】联发科技发布的高端智能电视单芯片解决方案,除可支持多项高画质影音图像处理技术,更内置 MediaTek MDDiTM 非交错式扫描,大幅提升动态画面的清晰度,同时可支持 120Hz 动态影像调整与 3D 视觉感受,使影像更显逼真动人,带给消费者更流畅精致的视觉体验。

今日发布全球首款支持 120Hz 动态调整高端智能电视的单芯片解决方案,除提供绝佳 3D 视觉体验之外,并业界支持新一代 Wi-Fi 无线显示技术 (Wi-Fi Display),使电视可以不通过任何外接盒或家用网络直接跟其它 Wi-Fi 装置联机,随时随地将高画质影音内容分享在电视屏幕上,使“客厅革命”全面再升级,引领全新智能家庭时代。

根据拓扑产业研究所的研究报告,随着更多品牌厂商推出智能电视,全球智能电视近两年出货将可望呈现倍数成长。2011 年智能电视全球销售超过 2518 万台,占整体电视机销售比重约 10.4%,而 2012 年将倍增至 5285 万台,年增长超过 100%,占整体电视比重 20%。研究报告也指出,智能化风潮,加上 3D 功能、LED (发光二极管) 电视等创新硬件功能,更可望带动智能电视市场爆发成长。


图为 支持无线Wi—Fi的3D智能电视

联发科技数字电视产品事业部总经理陈冠州表示:“与传统电视相比,智能电视除具有上网功能外,还具有网络服务平台,能为消费者提供有别于以往更优质完善的视觉体验,并将传统电视进化成可互动且内置多样化应用程序的数字家庭影音娱乐中心,不仅彻底突破电视以往在客厅内所扮演的传统角色,也将使电视迈入另一个新的里程碑。联发科技将持续以高性能、高整合及定制化的智能电视单芯片解决方案帮助全球客户实现品牌价值。”

联发科技新款高端智能电视单芯片解决方案提供了多项高整合的先进应用,除可支持多项高画质影音图像处理技术,更内置 MediaTek MDDiTM 非交错式扫描 (de-interlace) 解决方案,大幅提升动态画面的清晰度,同时可支持 120Hz 动态影像调整与 3D 视觉感受,使影像更显逼真动人,带给消费者更流畅精致的视觉体验。该方案还率先支持新一代 Wi-Fi 联盟标准 —— Wi-Fi 无线显示技术,使电视与各种无线 Wi-Fi 装置能随时随地直接联机,同步将画面播放在电视屏幕上,让消费者能轻松与亲友分享高画质极致影音内容,实现全新智能数字家庭体验。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次