处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持HDMI和MHL接收机测试的一体化测试解决方案

支持HDMI和MHL接收机测试的一体化测试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-30

【导读】新测试解决方案可以降低开发成本,同时提供精确的测试结果,灵活性更是远远超过其他 HDMI 和 MHL 测试解决方案。Agilent HDMI 和 MHL 测试解决方案是目前市场上的一体化信号发生器解决方案。

安捷伦科技公司日前宣布其 M8190A 任意波形发生器和增强型 N5990A 测试自动化软件可支持高清晰度多媒体接口(HDMI)和移动高清晰度链路(MHL)接收机测试。

安捷伦的解决方案为工程师进行接收机测试开创了一种全新的方法,并为业内久负盛誉的 Agilent E4887A HDMI TMDS 信号发生器平台提供了经济高效、外形紧凑的替代解决方案。新测试解决方案可以降低开发成本,同时提供精确的测试结果,灵活性更是远远超过其他 HDMI 和 MHL 测试解决方案。Agilent HDMI 和 MHL 测试解决方案是目前市场上的一体化信号发生器解决方案。

该解决方案中的测试自动化软件可以加快测试速度,使工程师可以对 HDMI 和 MHL 器件的性能进行高效测试,实现极快的测试吞吐量并提高生产效率。

安捷伦副总裁兼数字光测试事业部总经理 Juergen Beck 表示:“安捷伦从 HDMI and MHL 标准诞生之初便展开相关的研发。我们与解决方案合作伙伴 BitifEye 紧密合作,致力于满足客户需求,并为 HDMI 和 MHL 接收机测试提供鼎力支持。我们全新增强的产品系列为客户提供了全套 MHL 和 HDMI 测试解决方案,这是其他厂商没有的优势。”

HDMI 接收机测试所需的两个 AWG 模块可安装在同一主机中。Agilent HDMI 和 MHL 2.0 AWG 接收机测试解决方案的其他优势包括:

经济高效的配置。

紧凑型装置,无需使用外部时钟源和抖动源以及电缆仿真器。

独一无二的测试自动化能力和广泛的测试范围,使用 N5990A 软件可以控制 HDMI 和 MHL 信号发生器和示波器。

Agilent HDMI 和 MHL 2.0 接收机测试解决方案由以下产品组成:

Infiniium 90000A 系列示波器和用于对接收机测试配置进行校准的 N5399B 一致性测试软件。

以 M8190A 为基础设计的 HDMI 和 MHL 信号发生器。

安捷伦解决方案合作伙伴 BitifEye 公司的产品:N5990A 测试自动化软件。

BitifEye 首席执行官 Alexander Schmitt 表示:“通过使用 AWG 配置等先进测量工具进行 HDMI 和 MHL 接收机测试,开发商可以在设计初期及时发现并解决潜在的设计问题,从而帮助产品更快地投入市场。AWG 配置填补了现有 Agilent 和 BitifEye HDMI 和 MHL 接收机测试解决方案的空白,使我们的客户能够选择需要的性能。”

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次