处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED球灯、条灯和射灯供不应求的表贴保险丝解决方案

LED球灯、条灯和射灯供不应求的表贴保险丝解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-30

【导读】AEM科技推出技术创新型产品MF2410——通用模块式保险丝(UMF)现已成为LED照明行业中的新型保护器件,广泛的应用在各类球灯、条灯和射灯上,是一不可多得的LED过流保护方案。

AEM科技副总经理郑索平说:“AEM首创推出的UMF表贴保险丝是目前世界上小体积的表面贴装的电网电压保险丝,也是,经过2012年的市场推广,现已广泛地在各类球灯、条灯和射灯上应用,市场反应供不应求。”

图1 AEM科技新品MF2410

MF2410具有如下突出的革命性优势:

1、贴片式、小体积,为拥挤不堪的PCB节省空间

这款贴片式交流应用保险丝尺寸是2410 (6.1×2.5x2.1mm),与传统插件保险丝相比,体积更小更薄,很好的解决了PCB空间拥挤的问题。

2、可广泛适用于任何SMT焊接工艺,提升生产效率

AEM科技推出的MF2410产品可以采用贴片生产工艺,采用回流焊、波峰焊工艺皆可。与目前市场上常用的传统插件式保险丝相比,节省人工,大大提高了生产效率。

图2 MF2410应用实拍

3、全新的结构和工艺,能有效改善传统产品常见的端帽松动和性能离散

这款贴片式交流应用保险丝的生产工艺能保证熔丝挺直居腔体中间,避免熔丝碰壁影响熔断特性;熔丝和端子的连接可靠,避免了端帽松动脱落或虚焊假焊。

图3 MF2410结构效果图

4、无铅无卤素,完全符合环保要求

AEM科技推出的MF2410保险丝中无铅无卤素,完全符合环保要求,已取得SGS的RoHS和Reach测试认证,是新一代环保设计的优先之选。
MF2410虽然体积娇小,但分断能力达到100A / 250VAC,同时DCR很低,是目前全球市场上能够满足IEC60127-4标准,小体积的250VAC贴片保险丝。

图3 M4F2410产品规格

产品应用

该系列保险丝适用于250V交流电系统的过流保护,主要应用于固态照明、AC/DC电源、电子镇流器、小家电设备等交流应用场合。并且如今成为也是LED照明行业中的新型保护器件之一。

图4 MF2410在LED球泡灯中的应用

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次