处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

“单核颠覆者”—盈方微高性价比A5双核处理器解决方案

“单核颠覆者”—盈方微高性价比A5双核处理器解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-30

【导读】上海盈方微在深圳发布了高性价比的ARM Cortex-A5双核处理器iMAPx15方案,其采用台积电40nm LP低功耗工艺,集成了高性能双核ARM Cortex-A5MP(1.2*2GHz)以及单核Mali-400 3D 图形处理器 500MHz,足以满足入门级双核平板电脑和MID等应用的需求,助推出性能出色、功耗更低、更轻薄的产品。

近日,专注于移动互联网终端芯片研发的中国无晶圆半导体厂商,上海盈方微举行了盛大的双核处理器新产品和方案发布会,并展示了30余款基于该公司双核处理器iMAPx15系列和全功能双核处理器iMAPx820的各种移动多媒体终端原型机。

图1:盈方微A5双核新产品暨方案发布会现场

盈方微COO方飞海在致欢迎辞时表示:“中国品牌的移动终端如何在保持低价格优势的前提下赋予更多性能/功能的内涵,同时获得更长的电池续航时间,获得更好的用户体验,从而进一步提升中国品牌产品的出货量和利润空间,这一直是盈方微在思考和努力的方向。从过去的单核,到现在的双核,再到规划中的双4核平台,盈方微希望以优秀的芯片技术和质的服务一路伴随中国品牌不断前行,闯出一片广阔的天空!”

根据盈方微综合相关调研数据得出的结论显示(图2),基于Android操作系统的平板电脑出货在2012年获得较大的增长,苹果公司的平板产品出货比例则有所缩水,减少16%左右。在全球Android阵营中,中国公司占主导的白牌出货量在2012年快速成长,从2011年的16%增至39%,成为市场的一支生力军。

图2:2012年基于Android系统的平板电脑出货量已超过苹果公司的平板电脑出货量

到场对盈方微发布双核新品表示祝贺的ARM公司代表中国市场部经理陈鹏表示:“2013年平板电脑的出货量有望超过笔记本电脑,ARM对中低端品牌和白牌平板市场的预测非常乐观,2013年有望达到7亿部,2015年更会增长至25亿部。”

“未来平板电脑会继续向高性能、多核方向升级,但这个过程不是一蹴而就的,动辄高达20美元报价的4核处理器现阶段并不为绝大多数中国平板电脑厂商所接受,他们更希望用到价格水平媲美上一代单核但性能大大提升的双核处理器平台。我们预计,双核处理器产品将占据2013中国平板电脑市场60-70%的份额。”盈方微市场总监金梁在演讲中表示。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次