处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

【方案整合】基于飞思卡尔MCU的解决方案

【方案整合】基于飞思卡尔MCU的解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-29

【导读】除了芯片,飞思卡尔也会提供很多其他的产品或解决方案给客户。本文整合了基于飞思卡尔的MCU的几种方案:家庭自动化的应用、楼宇控制中心方案及不用去医院自己做心电图的方案,方便及时,供大家参考!

方案一

采用EKG传感器模块的demo案例如图1,可以连接苹果产品。通过飞思卡尔处理器,只需用苹果的产品而不需去医院就可以做心电图。通过其控制板,只需要几根电极就可以做一个心电图的应用,终心电图形会在手机中显示出来。

方案二

家庭自动化的应用——在家里通过自己的手机控制家里的应用,如图2。飞思卡尔在这方面提供很多不同的方案,如控制窗帘、开关、分时间段收费并显示等。

方案三

针对双核飞思卡尔也提供很多应用。如楼宇控制中心方案,如图3。在香港,几乎每一楼商业楼的门口进出的地方都有一个保安室,保安室的监控中心会连接到很多开关去监控楼宇的安全。对于这样的监控中心,可以用双核MCU来控制,例如A5可以控制不同的显示屏,也可以通过界面去连接IP摄像头。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次