处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适合基于信标的设备级环网的Innovasic以太网/IP通信解决方案已通过ODVA一致性测试

适合基于信标的设备级环网的Innovasic以太网/IP通信解决方案已通过ODVA一致性测试
来源:21ic 时间:2013-01-29

21ic讯 Innovasic日前宣布其适合基于信标的设备级环网(DLR)的RapID平台以太网/IP网络接口(RapID Platform EtherNet/IP Network Interface)已通过ODVA一致性测试。测试表明,Innovasic的解决方案支持低达100 µs的信标率,并可实现不到10ms的故障恢复和环网恢复时间。对于任何连接到RapID平台的主机处理器或主机应用程序,加入设备级环网都是透明可见的。


如同所有网络接口协议版本,适合设备级环网的以太网/IP版本采用PriorityChannel™ 技术。PriorityChannel消除了网络流量负载的影响,确保实时以太网/IP信息每次总能准时得到处理。包含Innovasic网络接口解决方案的现场设备不会因为不可预测的数据包延迟、过度延迟和连接失败而受到影响,无需担心网络分割或交换机配置。

Innovasic首席执行官Keith Prettyjohns表示:“将基于信标的设备级环网加入我们的以太网/IP通信解决方案、并通过一致性测试,表明Innovasic持续致力提供具有成本效益的工业以太网解决方案。”

经过ODVA一致性测试的RapID平台模块和嵌入式设计现已开始供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次