来源:OFweek电子工程网
时间:2013-01-29
正当 三星 和 苹果 在智能手机市场争夺霸主地位之时,数据显示, 华为 已首次坐上了市场占有率的第三把交椅。这表明中国及其他新兴市场智能手机用户的迅猛增长可能会改变全球市场的格局。根据调查公司IDC的数据,在截至去年12月末的第四季度,三星电子的智能手机市场占有率从上年同期的22.5%上升至29%;而苹果公司的占有率则从23%小幅下降至21.8%。
与此同时,华为的市场占有率从3.5%上升至4.9%,之后是日本索尼,占有率从上年同期的3.9%上升至4.5%。位列第五的是另一家中国企业中兴通讯股份有限公司(ZTE Corp.),该公司市场占有率为4.3%。
IDC研究部门经理Ramon Llamas表示,华为和中兴跻身智能手机市场前五,这标志着全球市场已出现重大改变。
当然,中国手机制造商在全球的市场占有率与三星和苹果相比仍小得多,华为的崛起也正值诺基亚和HTC陷入困境之际。而且赢利水平也是个问题。华为本周估计,去年全年公司实现了净利润增长,但该公司并未公布智能手机业务利润水平。华为一位发言人表示,该公司不但侧重于低端市场,高端机型的供应也有所增加。
即便如此,华为的崛起可能还是意味深远的。
IDC分析师Kevin Restivo表示,具有独特市场优势(比如成本较低)的供应商可以迅速获得市场,特别是在新兴市场。
三星周五公布第四财季利润增长了76%,但该公司感觉成本竞争加剧带来的压力越来越大。第四季度,三星电子手机业务利润率降至17.4%,低于此前季度的18.8%。随着智能手机在全球的日益普及,分析师预计2013年该公司利润率将下降。
并非只有新兴市场欢迎价格较低的手机。截至去年12月的季度是去年9月苹果公司推出iPhone 5之后的个完整季度。美国运营商Verizon Wireless 本周表示,当季该公司卖出的iPhone手机中半数以上都是以很大折扣卖出的老款手机。
IDC称,有趣的是,苹果的成功很大程度上要归功于老款机型,特别是iPhone 4,这个季度这款手机甚至供不应求。