处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

富士通全新4G智能手机选用赛普拉斯TrueTouch Gen4触摸屏方案

富士通全新4G智能手机选用赛普拉斯TrueTouch Gen4触摸屏方案
来源:中国电子网 时间:2013-01-28

近日,赛普拉斯半导体公司宣布富士通有限公司(Fujitsu)在其全新Arrows V F‑04E智能手机(由NTT DOCOMO推出)中选用了赛普拉斯TrueTouch Gen4触摸屏解决方案以实现触摸屏功能。新款富士通手机采用Android操作系统,支持4G LTE网络,并充分利用Gen4解决方案业界的信噪比(SNR)优势,从而可在任何工作环境中实现高响应性和精确的多点触摸性能。此外,Gen4还可提供业界的防水功能,能在雨水、凝露或汗水造成的潮湿条件下确保准确的触摸输入和手指跟踪性能。

富士通Arrows V F-04E采用四核CPU并具有2GB的RAM,能够以高达100 Mbps的4G LTE速度处理信息。该手机采用动态4.7英寸HD显示屏,通过Gen4控制器能精确跟踪多达10个手指的操控。此外,TrueTouch解决方案还可提供Charger Armor特性,能让手机在极大的充电器噪声中正常工作。Gen4系列还可提供TrueTouch所独有的特性,包括内置防水功能等,从而确保产品充分满足IP-67的标准要求,并且无需采用额外的密封剂或屏蔽层。

赛普拉斯消费和计算业务部执行副总裁Cathal Phelan指出:“富士通的尖端特性与赛普拉斯高度可靠的触摸屏解决方案完美结合,不断推出业界的智能手机。赛普拉斯与富士通坚实稳固的合作关系可充分证明我们的TrueTouch触摸屏解决方案实现了业界的灵活性、多样化的功能和良好的性能。”

赛普拉斯负责日本销售的副总裁Kazuyoshi Yamada指出:“这款功能丰富的全新Arrows智能手机继续发扬富士通强大的创新传统。我们在日本的工程师团队同富士通展开紧密合作,帮助他们开发触摸屏界面,为手机增加出色的易用性功能。”

赛普拉斯Gen 4

Gen4系列经过彻底全新设计,能够在现实应用中提供业界的信噪比(SNR)。Gen4触摸屏控制器实现了10V Tx,同时采用赛普拉斯专有的Tx-Boost多相Tx解决方案,从而实现了业界应用中的SNR。搭配TrueTouch独特的Charger Armor减噪技术和显示噪声消除算法,Gen4在噪声环境下的性能处于业界水平。此外,Gen4还可提供内置防水功能和支持显示集成设计等增值特性。

TrueTouch

赛普拉斯的TrueTouch解决方案可提供全球丰富的特性组合,包括真正的单层感应器支持、防水性、1毫米无源手写笔支持、悬停功能以及Charger Armor特性(使手机能在极大的充电器噪声中正常工作)。此外,TrueTouch器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗噪性能,可在嘈杂的射频和LCD环境中无差错地工作。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次