处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PI适用于筒灯PF>0.95的12.8W LED驱动方案

PI适用于筒灯PF>0.95的12.8W LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-23

 

【导读】Power Integrations介绍一款使用LinkSwitch-PH器件设计的12.8 W恒流、高功率因数(>0.9)、抽头降压式LED驱动器,功率因数的典型值可高达0.95以上,在230 VAC下效率≥85%。

 

Power Integrations刚刚发布了一份新的设计范例报告,介绍的是一款使用LinkSwitch-PH器件设计的12.8 W恒流、高功率因数(>0.9)、抽头降压式LED驱动器。

特色包括:

极高能效
在230 VAC下≥85%
高功率因数 - 典型值>0.95
低THD(在230 VAC下<15%),轻松满足IEC 61000-3-2 Class C和D要求
低成本、元件数量少的小型单面印刷电路板
采用频率抖动技术,使用尺寸更小、成本更低的EMI滤波元件
使用低成本的EE16磁芯

请点击下载方案详情

【上】PI适用于筒灯PF>0.95的12.8W LED驱动方案
//www.52solution.com/led-dl/6813

【下】PI适用于筒灯PF>0.95的12.8W LED驱动方案
//www.52solution.com/led-dl/6814

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次