处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera演示业界面28-nmFPGA产品及强大解决方案

Altera演示业界面28-nmFPGA产品及强大解决方案
来源:中国电子网 时间:2013-01-23

近日,Altera公司在北京演示目前业界面的28-nmFPGA器件系列产品所提供的灵活性与性能,继续引领28-nmFPGA技术。其中包括Stratix V,Arria V,Cyclone V,SoC FPGA,以及OpenCL演示。来自中国主要行业媒体现场体验Altera 28-nmFPGA产品系列如何帮助设计师实现更低成本、更高效能、更低能耗,为客户提供差异化的解决方案。

Altera通过以下演示,继续引领28-nmFPGA技术:

•Stratix V GT收发器信号完整性(SI)开发套件

•业界集成28Gb/s收发器的量产FPGA

•可与CFP2光模块实现互操作,从而支持实现下一代100-Gbps网络

•Stratix V GX收发器信号完整性(SI)开发套件

•支持14.1Gbps背板的收发器

•为电信号兼容性测试和互操作性分析提供了平台

•Arria VG X入门套件和Arria V GX/GT/GZ FPGA开发套件

• 提供了全面的设计环境,包括立即开发低成本FPGA应用所需要的全部硬件和软件,确保了产品的性能和功耗

•提供带宽,低的总功耗来满足远程射频单元、10G/40G线路卡以及广播演播设备等中端应用

•具有PCIe和DDR3增强IP的Cyclone V GX/GT开发套件

•具有预验证IP,可帮助终用户加速系统开发,减少更多逻辑单元

• 采用Avalon Memory Mapped架构,自动生成PCIETLP编/解码逻辑,极大地缩短工程开发时间

•低功耗、低成本Cyclone V SoC FPGA开发套件

•支持32位纠错码(ECC),保证整个嵌入式系统的数据完整性

•面向产品应用包括无线通信、工业、视频监控、汽车和医疗设备市场等等市场

• FPGA业界首款软件开发套件支持OpenCL开发环境

•开放计算语言(OpenCL)编程模型与Altera的并行FPGA体系结构相结合,提高异构平台的并行处理能力。

•满足很多市场领域对通过并行软件编程来提高性能、加速产品面市的需求,包括计算机和存储、军事、医疗和广播等市场

Altera公司国际市场部总监李俭先生(JeffLi)表示:“客户总是希望实现尽早批量生产,以提高市场接受度和营业额。Altera致力于28-nmFPGA的全线生产,并配合定制化的工艺技术、架构、收发器技术,能够帮助我们的客户更快地以优化的成本、性能、更低的能耗进行生产。我们有信心继续以的技术优势,帮助客户在市场取得成功,特别是工业、汽车、计算机、存储、广电等市场。”

Altera2012年在28-nm方面的重要里程碑包括:

•9月业界首次开始成品发售28-nmFPGA系列所有三种产品,包括Stratix V、Arria V和Cyclone V器件,进一步加强在28-nm领域的领导地位

•3月,开始交付业界款高性能28-nm Stratix V FPGA,率先在众多的应用中实现了创新,其中包括28Gb/s收发器、精度可调DSP模块、PCIe Gen3、协议实现配置(CvP)等

•12月,首次发售28nm SoC器件,在一片器件中同时实现了双核ARM Cortex-A9处理器系统和FPGA逻辑,彰显在SoC FPGA架构方面的领导地位

•联合ARM开发业界首款适合FPGA的嵌入式软件开发工具包——Altera版ARMDS-5,实现了Altera SoC器件的FPGA自适应调试功能

•11月,宣布业界首款支持FPGA的OpenCL工具——进一步加速了FPGA在异构系统中的应用

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次