处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Maxim Integrated面向汽车投影仪应用推出高集成度8位RGB激光器驱动器

Maxim Integrated面向汽车投影仪应用推出高集成度8位RGB激光器驱动器
来源:EEWORLD 时间:2013-01-22

中国,北京,2013年1月22日。 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出面向汽车微型激光投影仪应用的高集成度8位 RGB激光器驱动器 MAX3601,现已开始提供样片。与传统方案相比,我们的设计具有更小尺寸、更高亮度和更低成本,提供更清晰、更高像素质量的汽车平视显示屏(HUD)。

该款IC驱动三路RGB激光器,在保持低功耗性能的同时,提供更高亮度。高密度激光器能够在HUD上呈现更加明亮、生动的图片效果,使驾驶人员一目了然,从而有效提高安全性。此外,高集成度意味着更长的电池使用寿命、更少的发热以及更小的模块尺寸。

主要优势
• 低成本:以极小的PCB占用面积实现所有功能整合;单个激光器内集成了三路电流输出激光器驱动器
• 低功耗:偏置电流功耗仅为80mW,优化输出亮度和能效
• 小尺寸、易于设计/生产:三路内置激光器无需额外光电器件
• 高效率:模块总功耗不足1W,具有更长的电池使用寿命、更少的发热,以及尺寸更小的散热器



业界评价
• Maxim Integrated执行业务经理Mike Roberts表示:“MAX3601激光器驱动器为驾驶员提供清洁、智能和互联的驾驶环境,清洁体现在绿色能源、智能体现在安全性、互联体现在信息娱乐。Maxim采用先进的激光技术,为安全和信息娱乐系统提供功耗更低、亮度更高、可视性更强的显示功能”。
• Strategy Analytics汽车行业分析部门总监Richard Robinson表示:“汽车显示屏的一大发展趋势是更高分辨率,更加清晰的平视显示屏对于安全性和辅助驾驶应用至关重要”。

供货信息
• 器件采用3mm x 3.5mm、42焊球WLP和5mm x5mm、40引脚TQFN封装。
• TQFN封装的工作温度范围为-40°C至+105°C。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次