处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

真明丽新推可240°发光的LED球泡灯解决方案

真明丽新推可240°发光的LED球泡灯解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-22

【导读】真明丽推出发光角度可达240°的LED球泡灯,明显的优于市场上常见的180°球泡灯。该LED球灯泡具有节能,角度大,还有色温选择功能等。更适合用于室内照明及商业照明。

针对照明市场对光斑,角度,显色指数越来越高的要求,近日,真明丽集团封装厂推出了一款大角度球泡灯用陶瓷COB,使用此陶瓷COB制作的LED球泡灯发光角度可达240°,优于目前市场上常见的180°球泡灯。



图为可240°发光的LED灯

该陶瓷COB尺寸17*17*1.2mm,具有六大优势:

1、高光通量,在尺寸为17*17mm的空间下提供500-1000LM,适用于大角度球泡灯以及对光源体积要求较高的场合;

2、高光效,高显指,光效自110-130lm/W(Ra>80);

3、优良的导热能力,导热能力高于目前金属基板COB;

4、可通过高压以及安规测试;

5、拥有专利技术,可出欧美;

6、超高性价比,性价比高于目前单颗陶瓷器件产品,有效降低灯具的制造成本。

用于大角度球泡灯实例:

目前已推出6W/8W规格,相当于传统白炽灯40W/60W,节能80%。出光更均匀,角度更大,适合制作大角度球泡灯。提供了2700K 和 5700K两种色温选择,显色指数均达到80以上,适用于室内照明及商业照明,相信该COB的广泛应用必将彻底改变国内外LED球泡灯发光角度小的格局。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次