处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大屏拼接行业发展引领市场 解决方案升级

大屏拼接行业发展引领市场 解决方案升级
来源:中国投影网 时间:2013-01-21


   2012已经过去,在这一年时间里,国际金融危机给全球经济带来的影响依旧,带来危机的同时也带来了机会。作为从事专业AV领域信息服务的提供者,对大屏幕显示行业也有一定的研究,大屏幕显示行业虽说也收到国际经济的影响,但是还是保持高速增长,但是同去年相比较,增长率有所下滑。大屏幕拼接显示厂商在这一年里或多或少也有些大动作,积极开发拓展市场,为市场需求选择提供了良好的服务。这些厂商包括投影拼接显示厂商、平板显示厂商、拼接融合器研发厂商等,共同推动了大屏幕拼接市场的良好发展。

    巴可2012创新周拉开帷幕--“创新基因”融入巴可中国战略

    比利时巴可公司举行“影有尽有--2012巴可创新周”活动。活动展示了巴可在多个领域的创新技术和产品,更重要的是,巴可展示其在中国战略中的创新模式:从产品架构、人才储备、技术研发、渠道建设等多方面的战略布局,巴可希望能与更多合作伙伴和终用户一起实现可持续发展、能共赢的生态环境。而此次创新周也正是巴可中国战略的重要一环。

    巴可是专业可视化方案领域全球市场的者,专注的是专业的解决方案,第二,创新是基因,创新不仅体现在巴可对于不同产品的技术创新,同时也包括对于整个市场的生态环境方面的创新。

    承载十年辉煌,威创再次起航--实现多业务技术整合

    在国内DLP拼墙领域,威创持续保持市场占有率的“”,不仅是量的提高,更是质的提升。威创走了一条满足各个行业特定需求,做精做强的道路。

    近年来经历了经济的高速增长,也经历了国际金融危机的冲击,但威创都保持了较高的增长率。威创练好内功,打造核心竞争力,在这种动力的推动下,威创相继成为“创新型企业”“国家规划布局内重点软件企业”“国家科技进步奖获得企业”,威创力争在中国制造到中国创造的大转型中,扮演一个更加积极的角色。从产品到应用,从显示到显控,威创正致力于向控制室市场行业应用解决方案提供商的战略转型。

    创震撼革命,享视觉盛宴--三菱专业影像产品齐发力

    三菱电机能够提供面、专业的系统解决方案,拥有业界的六大产品线,包括:投影机,显示墙,桌面显示器,液晶公共显示器,LED室内室外显示系统和热敏打印机,覆盖了公共场合大屏幕显示、室内室外大屏幕显示、教育、办公场所、家庭、桌面、医疗和照片打印等多种影像产品的使用场合。

    2012年三菱电机不断开拓进取,为用户提供更出色的专业产品及解决方案,DLP显示墙产品创新围绕高清、高亮机芯、可选屏幕、以及新一代控制器等四个方面开展。三菱电机影像产品是针对企业用户研发设计的,凭借深厚的技术积淀与行业经验,打造值得信赖的高端品质。

    Jupiter布局丰富齐全的显示系统产品线,持续大力开拓中国市场

    JupiterSystems专注于显示墙控制器的研发与生产,拥有业内公认的强大、产品线为齐全的显示墙控制器系列。强大的显示墙控制器FusionCatalyst8000亮相,其拥有320Gbps超级带宽,超大80个扩展槽位,全面满足所有项目的要求。FusionCatalyst是广受全球用户高度赞誉的Fusion系列的升级产品,其核心是基于PC架构的全数字超高清的显示核心,树立了显示控制领域新的标准,给用户带来了无以伦比的数字影像体验。Jupiter专业产品主要应用于国防、公安、交通、金融、电力、水利、航天等领域的控制室场所,用以驱动数个至数百个显示单元的拼接,为用户提供超大数据量图像信息,满足用户监控、分析、指挥、决策之需要。

    ATER领航可视化信息智慧呈现

    ATER可视化信息智慧呈现系统是一个专门针对可视化信息数据采集、处理、分析、管理、呈现的智能系统,从信息数据的视觉、听觉、感觉三个方面进行人性化设计与构建,突破信息数据本身的局限性、分散性和总体安全性无法保障的缺陷,使信息数据的整合利用得到了革命性的提升。可视化信息智慧呈现系统可概括为:大屏幕数据呈现与环境智慧控制系统。

    ATER实行科技战略、品牌战略和人才战略相结合的经营方针,致力于打造出一个值得客户信赖的“ATER”品牌。并以营造和谐共融的社会环境为己任,以为ATER的每位员工、合作伙伴提供更舒适的美好生活为目标。

    创震撼革命,享视觉盛宴--三菱专业影像产品齐发力

    三菱电机能够提供面、专业的系统解决方案,拥有业界的六大产品线,包括:投影机,显示墙,桌面显示器,液晶公共显示器,LED室内室外显示系统和热敏打印机,覆盖了公共场合大屏幕显示、室内室外大屏幕显示、教育、办公场所、家庭、桌面、医疗和照片打印等多种影像产品的使用场合。

    2012年三菱电机不断开拓进取,为用户提供更出色的专业产品及解决方案,DLP显示墙产品创新围绕高清、高亮机芯、可选屏幕、以及新一代控制器等四个方面开展。三菱电机影像产品是针对企业用户研发设计的,凭借深厚的技术积淀与行业经验,打造值得信赖的高端品质。

    德浩:与时俱进的大屏显示行业先锋

    德浩科技将增加产品附加值,进一步加强客户服务能力,来面对竞争激烈的市场环境。德浩会增加LCD的产品附加值,改变应用模式,开发多元化的应用,不再局限于调度、指挥中心等。德浩过去更专注于专业显示市场,现在,信息发布、商业显示等都是德浩从去年开始扩大业务的领域。

    过去投影、LCD平板、LED屏的应用比较偏向于固定模式,往后集成商将需要更多地向方案和应用模式开发去努力。为了更好的服务到客户,德浩组织精兵强将组成技术部,负责前期的售前设计方案,客户的技术交流以及在实施期间设计方案的指导。


大恒自主创新品牌平板

    根据对市场的深入了解、分析,大恒显示产品部决定2012年全力进军LCD液晶平板拼接市场、交互式触摸屏市场、多媒体信息发布市场。大恒凭借十多年的显示领域的基底和全国销售、售后服务网络,也凭借丰富、强大的系统集成能力,将致力于AV显示领域整体解决方案的提供和实施,为客户提供信誉、品质过硬、服务周到、放心省心的好产品、好服务。销售方面,大恒主要通过与渠道代理商合作的方式及项目合作(建立严格项目报备制度)开展业务,拓展产品的市场占有率,提出“将大恒显示产品做成市场诚信度、客户满意度、差异化创新产品贡献率的中高端显示设备”的产品理念。

    以高科技为核心发展动力,GQY引领行业二十年

    作为大屏幕拼接行业的企业,GQY拼接显示系统、3DGIS展示、流媒体解决方案、行业应用解决方案,彰显了GQY在公安、交通、交警、电力、消防、石化、轨道等行业应用上的全面。

    GQYLED光源大屏幕拼接系统,不仅具有超长的光源使用寿命、更好的色彩还原度,16:9全高清显示芯片,符合现代高清视频信号的发展,引领了专业视讯领域发展的新方向。GQY超大规模的3D立体拼接屏成为行业亮点,代表着立体拼接系统已经从初为用户提供娱乐3D大片展示开始向行业应用方面做推进。GQY以创新的技术、丰富产品线和全面解决方案,开拓出更广阔、更细分化的行业应用领域。

    发挥产品优势,布局创新方案--优派携手天道启科开拓大屏市场

    优派全线提供大屏幕解决方案仅具有专业监视器CD系列、商用大屏幕专业监视器拼接显示OP系列,在专业显示器、触摸显示器、数码海报机以及等离子显示设备等产品类型中也有着丰富全面的产品系列,针对行业应用特点开发了多显示器控制、远程工业控制、矩阵显示屏幕墙等多项技术。天道启科是专业的视音频设备集成分销平台,以行业应用为基础,为许多行业的用户提供一流的设备和解决方案,有着深厚的行业背景和资源。优派打造了丰富的商用大屏显示产品线,可以满足用户多样化应用需求。同时,优派携手天道启科致力于寻找新的解决方案,2012年有很多创新解决方案,包括针对教育系统的图书馆解决方案,基于物联网的应用理念是于业界的,争取获得更多的市场。

    DatatonWATCHOUT产品打造显示控制领导品牌

    DatatonWATCHOUT可无限扩展,以软件为基,不需专用硬件。它将图片,动画,制图,视频,声音和现场视频和谐地交汇一起创造出遍布于多个展示区且清晰无缝的一个阔屏影像。为了能让更多用户使用,新版本提供中文界面。

    它也提供与现场音视频和互动媒体如Flash跨平台和以浏览器为基础的应用软件互动的功能。用户可在3D空间里任意摆放,旋转和移动所有媒体对象。WATCHOUT能理解各种设备信号和外置系统,因此,用户能使诸如iPads之类的传感器和触摸屏与屏幕上的图像,视频和现场信号相连接。

    中达电通着眼于未来,做整体解决方案厂商

    近年来随着信息化、数字化的发展,国内对于视讯显示的需求不断增大,总体可分为厂商和渠道供应商,中达电通作为其中一员有着独特的优势,是业内为数不多的可以做到具有所有显示类设备研发、生产、制造和销售的能力,并把它们综合起来的厂商。

    为了进一步发展,中达电通已从早期制造逐渐演变成研发企业,并且兼顾销售和服务,成为一家综合性的厂商,从产品线看,也不满足于终端显示产品,还延伸到应用解决方案,中达电通正朝着通过行业解决方案整合平台的方向发展,这也将成为中达电通的一个业务核心。

    PRYSM(溥美)突破性LPD显示技术产品开拓中国市场

    PRYSM(溥美)公司是一家集生产、研发于一体的显示技术创新公司,开发出的LaserPhosphorDisplay(LPD)激光荧光体显示技术专利,致力于为用户提供系列高效、节能、环保的数字显示解决方案。LPD显示单元技术是采用激光引擎组来激发荧光面板内侧七层图层而产生色彩和亮度的,无需任何其他背光技术支持,可随意拼接处任意形状、尺寸、视角的显示墙。

    三星全线大屏幕显示器打造创新绿色显示

    三星商用大屏幕显示器整容强大,LED绿色大屏幕显示器引领环保显示新理念,展现三星在LED商显领域引领未来产业发展方向的深刻洞察力和强大实力。作为显示领域的品牌,同时也是国内商用产品线完整、技术含量的厂商,三星一直致力于为国内行业用户提供秀的终端显示设备与解决方案,已连续多年占据了中国商用显示市场,并已在能源、交通、金融、传媒、电信等多个领域取得了优异的成绩。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次