处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

12W可调光PF大于0.95的无闪烁离线LED驱动方案

12W可调光PF大于0.95的无闪烁离线LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-21

【导读】iW3616融合了iWatt的专利Flickerless技术,可自动检测调光器类型和相位,从而实现了业内与模拟及数字调光器广泛的兼容性。此外,该智能调光器接口不再需要加载可控硅调光器通常所需的高功率泄露电阻,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。

iW3616 是一款高性能的两级交流/直流电源控制器,是适用于 12W 输出功率的可调光 LED 灯具的之选。iW3616 符合电磁兼容性 (EMC) IEC61000-3-2 标准,集成了两级驱动器,在 120VAC 或 230VAC 输入电压下其功率因数 (PF) 可达到 0.95 以上。

iW3616融合了iWatt的专利Flickerless技术,可自动检测调光器类型和相位,从而实现了业内与模拟及数字调光器广泛的兼容性。此外,该智能调光器接口不再需要加载可控硅调光器通常所需的高功率泄露电阻,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。

iWatt 的 Flickerless 技术还消除了几乎所有可见与不可见的 LED 闪烁,从而能在所有情况下提供稳定的光输出。iW3616 符合热插拔 LED 模块的固态照明行业标准 Zhaga,同时还集成了调光功能的映射选项(位于白炽灯替代灯的 NEMA SSL6 调光曲线内)。

iW3616 功能丰富,可帮助您轻松设计和提供集成了 iWatt EZ-EMI 技术和多种保护功能的可靠解决方案。保护功能包括:断电时迅速脱离应急备用直流电压轨的能力以及基于 NTC 的过热保护电路(在维持光输出的同时降低 LED 驱动输出以保护电路避免过热)。其他保护电路包括过压、过流以及 LED 开路检测电路。此外,iW3616 还融合了 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光耦合器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。

iW3616 系列有两个版本:针对 120VAC 输入应用进行优化的 iW3616-00 和针对 230VAC 应用进行优化的 iW3616-01。

典型应用原理图

特性

高PFC(大于0.95),低THD(小于15%)
PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器
集成iWatt的Flickerless技术
消除了几乎所有LED闪烁
非常适合于12W离线固态照明应用
45Hz - 66Hz 线路频率范围 - 50Hz/60Hz 兼容
调光范围广
前沿、后沿、数字调光器以及占用传感器和定时器
自动检测调光器类型和相位
1% - 100% 宽调光范围
无调光器时自动检测和工作
可以优化效率的准谐振模式
200kHz PWM 开关频率
符合 SSL 行业标准
Zhaga 热插拔标准
用来取代白炽灯的 NEMA SSL6 调光标准
全面保护
在直流电压应急备用系统下工作
基于 NTC 的过热降额电路
过压/过热保护
输出过压、过流和短路
LED 开路故障检测
感应电阻短路保护

原理框图

应用

功率为 12W 的可调光改装灯
功率为 12W 的可调光 LED 镇流器和灯具

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次