处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

爱特梅尔高性能Wi-Fi Direct遥控集成解决方案

爱特梅尔高性能Wi-Fi Direct遥控集成解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-17

【导读】Atmel与Celeno Communications合作开发用于下一代机顶盒和视频网关平台的高性能Wi-Fi Direct遥控集成解决方案,这款合作解决方案利用了Celeno的Wi-Fi芯片组,可让无线产品设计人员更快地将产品推向市场,同时降低总体系统成本和功耗。

 在CES 2013展会上发布采用爱特梅尔Wi-Fi Direct技术的机顶盒和遥控产品参考平台,微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation) 与的高性能Wi-Fi芯片和软件供应商Celeno Communications宣布正在合作开发用于下一代机顶盒和视频网关平台的高性能Wi-Fi Direct遥控集成解决方案。

这款合作解决方案利用了Celeno的Wi-Fi芯片组,可让无线产品设计人员更快地将产品推向市场,同时降低总体系统成本和功耗。两家企业于2013 CES展会上展示全新的机顶盒平台(STB),Celeno的视频级Wi-Fi集成在机顶盒和视频网关中,将整个家庭中的高清(HD)视频流传导到多台设备。除了功能强大的互联网连通性之外,Celeno解决方案现在同时为基于爱特梅尔技术的遥控产品提供连通性。2012年年底,爱特梅尔通过收购Ozmo, Inc.获得了超低功率Wi-Fi Direct技术,这项技术适用于RF遥控产品,让主平台省去附加的无线电技术。爱特梅尔Wi-Fi Direct解决方案还具有业界的功耗,能够延长使用这项技术之设备的电池寿命。

Wi-Fi Direct技术的先期采用企业Universal Electronics ,在CES展会上展示了全新的LEAF遥控平台。UEI LEAF平台通过使用爱特梅尔Wi-Fi Direct RF技术,提供了高数据速率、低延迟和超低功率特性,在小外形尺寸中提供了基于语音的用户识别、语音搜索和运动控制等功能,具有比其它RF技术选择极低的功率要求和小的集成。

Universal Electronics公司全球产品规划与战略副总裁Ramzi Ammari表示:“LEAF平台提供了丰富的用户体验,能够实现新的功能丰富的交互式用户界面、内容浏览、基于动作的导航、语音搜索和游戏。STB平台的Wi-Fi预期用作家庭Wi-Fi和Wi-Fi Direct生态系统的中心装置,连接所有各种外设,包括智能手机、游戏控制器、麦克风、键盘、耳机、扬声器,当然还有遥控器。”

Celeno Communications市场营销副总裁Lior Weiss表示:“使用爱特梅尔Wi-Fi 和Wi-Fi Direct技术来连接遥控器等外设是一个合理的选择。这款解决方案无需在平台上增添其它RF技术,同时使用现有的Wi-Fi信号提供了更直观和功能丰富的用户体验。”

RF遥控技术正在快速取代传统的红外(IR)遥控技术,特别是在智能电视和机顶盒应用中。与RF遥控技术不同,IR遥控技术无法支持非视距(non line-of-sight)操作、运动、双向数据流和更高的数据速率。

爱特梅尔技术提供了高比特率、低延迟,支持运动/音频功能,并与现有的Wi-Fi主平台(TV或STB)兼容,从而降低了成本并缩短了开发时间。爱特梅尔还提供用于主平台的驱动器软件,创建了“虚拟USB连接”,可让系统开发人员将现有的USB软件栈用于任何连接至Wi-Fi的外设。

爱特梅尔Wi-Fi解决方案副总裁兼总经理Bill McLean表示:“ Celeno视频级Wi-Fi与爱特梅尔Wi-Fi Direct外设解决方案完美配合。这项合作为有线电视供应商提供了经过验证的端至端解决方案,可以无缝连接所有的外设,比如遥控器,同时实现高数据速率媒体流。”
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次