处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞兆新推FPS绿色模式电源开关解决方案

飞兆新推FPS绿色模式电源开关解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-17

【导读】相比其它的分立式MOSFET和PWM控制器解决方案,FSL1x系列产品提供了一个基础平台,能大幅降低系统总成本和减少元器件数目,并且不会牺牲效率、生产力和系统可靠性。 在较少设计时间内实现性能和功能集成度的提升,从而有助于设计人员满足所面临的工程设计挑战要求。

由于当今的消费类电子产品和家用电器变得越来越复杂,因此它们需要更佳的性能和可靠性。 这些类型的开关模式电源(SMPS)系统的设计人员需要节省空间、经济实惠且符合严格能源法规的高能效电源解决方案。飞兆半导体的(Fairchild Semiconductor)FSL1x系列FPS绿色模式电源开关有助于设计人员解决这些挑战。

高度集成的FSL1x系列采用单封装双芯片设计,集成耐雪崩的650-800V SenseFET以及电流模式脉宽调制器(PWM),专为减少离线SMPS的元器件数目和系统成本而设计。 另外,PWM控制器的绿色模式功能可程度降低待机功耗,有助于满足全球能源法规的要求。

由于采用了飞兆具有耐雪崩特性的垂直DMOS技术,这些电源开关在击穿模式下的耐久性更佳,相比采用横向DMOS技术的竞争型产品,拥有更卓越的特性。为实现的设计灵活性、系统生产力以及可靠性,FPS系列采用针对各种输入电压要求的单平台设计,因此内销和外销产品均能满足所有标准无源器件的要求。

相比其它的分立式MOSFET和PWM控制器解决方案,FSL1x系列产品提供了一个基础平台,能大幅降低系统总成本和减少元器件数目,并且不会牺牲效率、生产力和系统可靠性。

特点与优势:

●频率调制功能,用于衰减电磁干扰(EMI);

●内部软启动电路,可平滑增加输出电压,有助于防止变压饱和,同时降低次级二极管上的应力;

●突发模式运行,可程度降低待机模式下的功耗;

●集成式保护功能,可减少外部元器件的数目;这些保护功能包括: 过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)、异常过流保护(AOCP)、输出短路保护(OSP)和自动重启模式 。

FSL1x系列属于飞兆反激式电源开关丰富产品组合,具有一流的性能和更少的元器件数目,采用先进技术和工艺,可在较少设计时间内实现性能和功能集成度的提升,从而有助于设计人员满足所面临的工程设计挑战要求。 

封装

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次