处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell 新推低功耗单端口ONT芯片解决方案

Marvell 新推低功耗单端口ONT芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-17

【导读】88F6601 UPON低功耗单端口ONT芯片,专为支持SFU拥有单独GE接口而设计,推动了PON在小区宽带连接中的进一步普及。该设备采用了一颗高度集成的系统芯片(SoC),支持以太网无源光网络(EPON)、GB级无源光网络(GPON)以及以太网点到点宽带连接。

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell)日前发布了Marvell AVANTA LP MC——88F6601 UPON低功耗单端口ONT(光网络终端)芯片,该产品进一步拓宽了Marvell突破性的AVANTA产品线。该产品专为支持SFU拥有单独GE接口而设计,推动了PON在小区宽带连接中的进一步普及。该设备采用了一颗高度集成的系统芯片(SoC),支持以太网无源光网络(EPON)、GB级无源光网络(GPON)以及以太网点到点宽带连接。

88F6601光纤收发器是专为满足室内及室外网络部署的需求而设计。它提供了极具性价比的、专为满足的高标准电信系统规范而定制的解决方案。该收发器还为新型ONT提供了一个经过优化的光纤到户(FTTH)解决方案,功耗大幅降低。

88F6601包括一个集成ARM CPU、GPON和EPON MAC、一个可编程的数据包处理器、千兆以太网MAC、一个符合802.3az标准的高能效以太网千兆 PHY、支持1588v2协议和模拟电话业务的双TDM信道。此外,该设备专为平滑的内容交付而设计,并提供全面支撑IPv4和IPv6的线速性能。

88F6601拥有以下特性:

●全面集成的SoC芯片:为光纤宽带的大规模部署提供高性价比的解决方案 ;

●无缝支持UPON MAC:GPON、EPON和P2P以太网:利用统一的开发和合并体积节约成本和外形尺寸 ;

●Marvell的嵌入式语音处理:Marvell的MMPv2 VoIP引擎使VoIP可连接到符合行业标准的SLIC组件 ;

●符合IEEE标准的高能效以太网:有源以太网链接的动态电源管理。

Marvell公司高级市场营销和产品线经理Roman Kleinerman表示:“Marvell公司AVANTA产品线的成员为PON终端和使用可插拔SFP设备接入以太网提供了创新的方法,再一次提升了技术门槛。具体地说,通过实现无需现场升级的标准以太网设备到支持UPON系统的转换,Marvell为全球实施FTTH网络部署的运营商大大节省了成本。Marvell 致力于提供快速稳定的解决方案, 支持美满互联的生活之愿景 ,Avanta MC将成为其中的一个杰出代表。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次