处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP高效率的笔记本电脑电源管理方案

NXP高效率的笔记本电脑电源管理方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-17

【导读】众所周知,恩智浦笔记本电脑适配器电源控制IC位居全世界。他们的“绿色”笔记本电脑适配器是电源供应解决方案中的组成部分,在业界中具有小的尺寸,同时高效节能。

GreenChip III是绿色SMPS控制IC的第三代产品,以笔记本电脑适配器应用为目标,提供高于75W的输出功率。GreenChip III TEA1750和TEA1751都将一个PFC控制器和一个反驰控制器相结合。

GreenChip III控制器的集成功能有助于显著降低笔记本电脑电源适配器的系统成本,需要约少于50%的外部SMD元件。这也加速了新的适配器设计的上市时间,并确保提供更优的产品可靠性。所有操作模式中的效率,确保了高效的、支持下一代笔记本电脑和节能标准的电源解决方案。

功能框图

主要特性和优势:

90%的效率;
坚固耐用,内置保护以适应所有可能的故障模式;
极低的待机功耗 ;
出色的热特性 ;
世界上小的适配器 。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次