来源:电子工程专辑
时间:2011-12-01
随着LED照明应用,特别是住宅照明应用的日益普及,设计人员正在寻求相比TRIAC方法更高效并适合现有的插座的调光解决方案。此外,这些解决方案必须能够在小空间内可靠地工作,同时具有高效率。
为了帮助设计人员应对这一挑战,飞兆半导体公司开发出带有功率因数校正的FL7701智能非隔离型降压LED驱动器。该器件采用了自动检测AC输入电压状况的数字技术来产生特殊的内部参考信号以实现高PF校正。FL7701还可在DC输入电压下工作,自动检测AC或DC输入电压模式。在MR照明应用中,传统使用变压器的技术由于变压器的转换效率将引起额外损耗。现在,采用与DC或AC离线输入直接相连的 FL7701,便可以取代这种传统的低效率方法。
FL7701 LED驱动器结合了小外形尺寸和高功能密度,可让设计人员节省多达20%的总体材料清单成本和高达60%的电路板空间。这些综合特性为PCB空间受限的LED照明应用提供了解决方案,并且支持模拟调光。
FL7701高集成度设计提供了所需的高可靠性,相比目前使用寿命达三年的方案,可以使照明使用寿命延长到五年以上。由于FL7701的输入、输出或Vdd电源不需要电解电容器,更进一步提高了可靠性。
数字功率因数的实现和较低的总谐波失真,以及90%的电气效率,为终端系统带来更多的能源节省。这些特点综合起来,使得FL7701能够节约能源,满足如能源之星等全球范围严苛的法规要求。
飞兆半导体的IC设计技术提高了功率效率(>90%),为住宅应用提供所需的高质量照明。FL7701采用SOP-8封装供货,特别适用于室内装饰灯;LED灯泡或PAR灯中的下射灯、反射灯、MR灯或主流E26/E27或双引脚灯座,以及用于低功率照明器材的LED灯。
飞兆半导体为大中小功率范围LED驱动应用提供完整的解决方案系列。我们的高集成度PWM和PFC控制器解决方案可以降低总体材料清单数目以实现更小尺寸的灯具,简化产品设计,同时提高整体照明的效率。