• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔通信处理器引领有线/无线网络未来

来源:电子工程专辑
时间:2011-12-01

分享至:

飞思卡尔半导体在1989年推出业界首款多协议微处理器,确立了通信处理器市场之后,长期位居这一市场的领导地位,其产品线的覆盖广度及深度均鲜有竞争者企及。

面向工业和网络应用的入门级通信处理器-MPC8309

2011年3月正式上市的飞思卡尔的MPC8309处理器,将MPC830x PowerQUICC II Pro处理器系列的应用范围进一步扩展到入门级工业和网络应用,在批发价格低于10美元的范围内提供了的性能水平。

集成了e300c3的 MPC8309处理器内核并采用Power Architecture技术,可以实现高达1.99 DMIPS / MHz的出众性能,可在266 MHz到400 MHz的频率范围内运行。MPC8309内核包括16KB的L1指令和数据缓存,双整数和片上内存管理单元(MMU)。MPC8309允许客户以更低的物料成本(BOM)获得理想的应用,如线路卡、工业应用、WLAN接入点、智能NIC设备、智能电能网关以及通用控制功能等。

面向企业、中小型企业和市场的无线接入点解决方案-QorIQ P1020 WLAN解决方案

飞思卡尔基于QorIQP1020处理器的解决方案,集成了飞思卡尔的VortiQa安全应用软件、D2Technologies公司的嵌入式vPortVoIP软件,以及GreenHillsSoftware公司的虚拟化支持,以融合更多其它业务。这一解决方案旨在帮助原始设备厂商(OEM)加快和简化MSBG设备的开发,该解决方案还与P1020和其他QorIQ产品配合,作为一个参考设计用于大量的其他应用中,如统一威胁管理(UTM)设备、安全路由器、IPS/IDS设备、VPN路由器和安全交换机等。这种灵活性帮助扩展研发价值并缩短面市时间。由于QorIQ系列范围从单核到多核,因此该解决方案满足了大量的性能和能效要求。

基于QorIQP1020的MSBG解决方案带来小型办公所需的几乎所有功能元件,如VoIP、电子邮件、传真、打印机、会议、WLAN和其他功能等,并将这些元件与传统的安全和网关功能相集成。这使得企业用户不仅节省采购成本,ODM还有能力将花费从资本支出转向运营支出。

革 命性QorIQ Qonverge平台覆盖所有基站应用

研发QorIQ Qonverge平台的过程中,飞思卡尔利用了其广泛的研发范围、深厚的无线应用知识以及丰富的IP产品组合。QorIQ Qonverge平台集成了多个Power Architecture内核、高性能StarCore DSP、MAPLE多模基带加速器、报文处理加速引擎、互联结构和下一个节点处理技术。该组合中的产品支持包括GSM、LTE–FDD&TDD、LTE-Advanced、HSPA+、TD-SCDMA和WiMAX在内的多个标准。此外,该产品系列采用了灵活的架构,支持软件升级带来的标准演变。

QorIQ Qonverge片上基站产品组合将通信处理、数字信号处理和无线加速技术集成到一个单一的片上系统,并针对下一代femtocell、picocell、metrocell和macrocell基站优化提供了各种不同的配置。通过采用先进的处理技术并实现出色的集成,过去在单独的FPGA、ASIC、DSP和处理器上执行的许多功能现在被合并到一个单一设备上。这种集成减少了部件的数量并使基站显著降低了功率消耗、成本和体积。对从femto蜂窝到macro蜂窝等不同规模的蜂窝使用通用架构优化了研发投入和软件复用。

2011年6月,飞思卡尔新一代QorIQ多核平台发布。高级多处理(AMP)系列采用新的多线程64位Power Architecture内核、28纳米生产工艺、多达24个虚拟内核、突破性加速引擎和先进的电源管理,将性能和功率效率提高到一个新的水平,继续保持飞思卡尔在基站通信处理器市场的优势地位。

 

标签 飞思卡尔 通信处理器 微处理器 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻