处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone掌控世界 看NVR在监控应用中创新

iPhone掌控世界 看NVR在监控应用中创新
来源:中关村在线 时间:2013-01-15

    终于,人们不再争论NVR的地位问题,还是顺势而为,给NVR事业添砖加瓦是正道。终于,网络高清不再是那王谢堂前燕,而是以各种可亲的姿态活跃在各寻常应用中。

    NVR缘起于网络视频在视频监控中应用,取代传统的技术带来更好的组网使用的体验。近几年随着网络的迅速普及,用户对图像清晰化的要求日益提高,各种图像处理技术的提升和成本的降低,NVR和IPCam产品得到迅猛的发展,成为高清监控系统构建的必然之选。

    设计优良的NVR,均继承了DVR及其系统的优点,如部署方便,使用简单,存储可靠,可自成体系也可以作为大系统的子单元。同时利用新的技术优势,摒弃了传统DVR带来的应用局限,整合各种新技术,可以挖掘很多的新应用。

    开放让高清前端配套更全面

    得益于网络监控的标准化的进程,如今的NVR、IPCam以及应用系统之间具备了相同的语言,不再是一个一个的图像孤岛,而是具备了产业合作分工的态势。尽管业内主流厂商产品线均比较全面,但在标准化方面大家都显得比较开放。目前ONVIF,PSIA以及国内的GB28181是其中的典型,可以说标准化是网络监控得以进一步普及的保证。

    高清网络摄像机近年来得到迅速的发展,高清视频给了人们一个全新的世界,并且其对环境的适应能力和亲民的价格,给人以相见恨晚的感觉,所以短短几年时间,就取得了令人惊讶的进步,高清网络摄像机的应用离不开NVR,两者亦步亦趋。在标清当道的时代,NVR还看不出特别的优势,到了高清时代,真有一种舍我其谁的态势。

    NVR得以飞翔,网络是起飞的平台,标准化和高清则是其两翼。

    可靠的存储让用户免除后顾之忧

    NVR的存储特性介于DVR和专业网络存储设备之间,兼具了两者的优势。比如继承了DVR的应用便捷简单,又具备了专业存储的可靠性。支持普通的硬盘,降低了使用的成本,并支持简单有效的应用模式可以大幅的延长硬盘的使用寿命。一般可选支持各种RAID等级,提供高可靠的存储方案,让重要的录像资料不会因为硬盘的损坏而丢失。

    更进一步的,近年来,ANR技术在NVR和IPCam中得以推行,将网络传输故障可能引发的问题有效的规避。NVR设备级的可靠性也借助于网络得以实现,在实际应用中,有多台NVR构建的系统中,可以采用N+1技术,当某一台NVR出现故障时,其所辖的监控资源可以由备用的设备承接,同时提示用户排除故障,程度上保证系统整体的可靠性。

    组网的灵活使其成为网络监控建设的基础设施

    NVR借助于网络的,可以构建更为灵活的系统,可以超越传统逐层逐级部署的模式,减少中间环节,监控业务的图像源和使用者之间快速直达,没有中间转换环节,应用更加高效,资源投入也更加经济。比如,基于NVR构建的网络监控系统,部署电视墙,只需电视墙解码设备连入网络,所需的图像资源----无论实时图像还是录像回放,只要经过授权,可以点到点的直接调阅,不需要矩阵等中间环节。在构建大型应用系统时更能体现这方面的优势,这也能解释当前各种大型监控系统均选择网络构建。

    另一方面,NVR和下辖的IPCam构成了功能完善但结构相对简单的小系统,向上又可以通过管理控制接口接受来自上级平台的统一调度,这样保证了视频录像等基础且重要的业务就近实现,系统级业务经由上级平台完成,有序分工,系统的复杂性被分解,健壮性得以提升。

    NVR作为网络时代的产物,其使命将远不止于替代DVR成为新一代的监控录像设备,随着新技术和客户的个性化需求的不断涌现,NVR更是显示出其强大的业务整合的横向张力。

    与智能的融合让视频更有价值

    智能监控不再是一个新鲜的话题,但过去也从来没有像现在这样来得真实。因为高清,让智能不至于雾里看花,因为高清,让智能不需要在刻意妆点的舞台上摆拍。

    NVR也借助于智能技术让应用更加高效。比如:1)智能搜索,让曾经耗时繁琐的查阅录像变得无比的轻松,让感兴趣的事件瞬间呈现眼前,而不用关心与之无关的时间段的录像;2)智能视频质量检测,NVR可以定期的检测所连接摄像机的图像状况,如镜头遮挡、聚焦模糊等状况,可以及时的发现并通知用户;3)NVR和IPC的组合可以实现的实时报警的智能功能:警戒区、物品保护、人群聚集和斗殴检测等;4)NVR还可以实现一些商业场合实用的功能,如人数统计、行走轨迹绘制、人面识别等。深度的数据挖掘,让视频变得会讲话。

    与移动网络的融合

    无线应用日益广泛。NVR可以通过无线接入IPCam,可以经由无线供手机或平板电脑观看实时视频或录像,甚至也可以让手机充当网络摄像机,灵活的实现有趣的应用。

    NVR具备智能带宽适配设计,可根据网络状况自动协同调整视频流的比特率,无论是2G或是3G,再或是Wifi,均能尽力提供足够清晰和流畅的视频。

    在车载这一特定的应用场合,有着特殊的要求,需要多通道的无线技术,需要制式自适应,还需要有超强的抗震能力。一些设计精良的NVR也应运而生,通过无线源源不断传输着高清的视频,还可以以车为中心部署热点,给附近作业的移动系统提供录像和管理等后端服务,给传统的车载系统带来不一样的应用模式。

    与云结合构建服务型系统

    与企业应用业务深度融合

    经过深入的市场应用分析,我们发现NVR在企业的应用中扮演越来越重要的作用,从基本的安防监控设备开始承载更多的应用,成为企业可视化管理的重要工具,比如对生产线的现场管理,供应链管理,出入库和物流管理等应用场景中,其带来真实图像记录和信息的整合是其他管理工具是不能比拟的。尤其是在有连锁分支机构的企业,NVR被部署在各个分支结构处,与总部进行着信息的协同,虽隔千里犹如眼前,随时可以进行现场管理。更可以提供诸如客流量分析、客户喜好分析等参考信息,比亲历更有效率。同时NVR作为总部的管理入口,除了提供图像和信息之外,可以方面的进行双向的语音对讲,还可以扩展成双向视频沟通的应用,对企业的培训和反馈,指令下达和检查提供了直观的渠道,而获得这些不需额外的成本投入,却可以极大的提高了企业管理运营的效率。

    在一些大中型企业对基于图像的调度指挥需求也很迫切,其总部和大的分支机构一般都部署有视频会议系统,这个时候需要随时无缝的调阅分支机构的图像资料供研判分析,对NVR则有了更高的要求,要能够与视频会议系统互通,一般使用标准的H.323或sip协议构建,对于NVR而言,这些自然不是难事。

    与云结合构建服务型系统

    云计算的概念在安防监控领域还没有普及推广,但从实际的效果上来看现行的网络监控系统实际上就是一个云系统,只是规模小了点,隶属于私有云范畴。NVR可以作为这片云中的基础粒子,也是一个分管区域的核心,向上层系统提供资源的同时也享受着其带来的服务。

    新一代的NVR具备足够的资源开放性,不再是传统意义上的单向流动的业务单元,可以按需分配资源,很多NVR形成的组合可以作为一个庞大的资源池,作为基础服务,也可虚拟成平台服务。

    当前,云端存储这样的传统做法在监控系统中应用并不现实,但智能却是云技术在监控中落地一个重要的着陆点。NVR可以向上层云端输送智能分析的结果,让云端轻松获得精准有效地信息,另一方面,云端可以提供全局的智能服务,实现信息的融汇互通也可以实现计算资源共享。

    新技术和新的业务模式推动NVR向多样化方面发展,NVR的内在也将越来越丰富,整合能力越来越强,这与设备的面板上按键的数量成反比。就像iphone重新定义了手机,那简单的一个home键让好多用惯featurephone人感到惊讶,但同时系统提供的丰富内涵和绝佳体验更让人惊叹。同样的,NVR的出现重新定义了视频录像机,不再将人局限在设备周围,拿出你的iphone看看公司里正在发生什么,再调看一段录像吧,即使你现在正在国外。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次