处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

I-Rocks无线键盘选用赛普拉斯PRoC-UI解决方案

I-Rocks无线键盘选用赛普拉斯PRoC-UI解决方案
来源:中国电子网 时间:2013-01-15

近日,赛普拉斯半导体公司宣布I-Rocks(艾芮克)科技有限公司在其带内置触摸板的RF6496无线键盘中选用了赛普拉斯PRoC-UI(可编程片上射频——用户接口)解决方案

PRoC-UI通过在单个芯片中提供出色的触摸性能、Windows 8相兼容的多点触摸手势支持以及业界的无线连接功能,从而可显著降低材料清单成本。此外,在RF6496中,其机械按钮控制采用了赛普拉斯的enCoRe V低压微控制器。

 

 

凭借PRoC-UI高度稳健的无线连接功能,I-Rocks RF6496触摸板键盘在运行时距离计算机远可达10米,该特性可方便用户将PC连接到电视上,并且舒适地在沙发上轻松上网冲浪、播放音乐和观看电影。PRoC-UI解决方案完美结合了2.4-GHz专有WirelessUSB-NL射频以及赛普拉斯CapSense和TrueTouch电容式触摸技术。此外,这款单芯片解决方案还可提供标准的HID微控制器功能,能将三个芯片有效地组合在一起,从而降低BOM成本,减少板卡空间,降低功耗,而且与多芯片实施方案相比具有更高的可靠性。

I-Rocks总经理Toby Lin指出:“PRoC-UI让我们无需向多家供应商购买电容式触摸控制器和无线射频来实现RF6496触摸键盘。 赛普拉斯不仅可提供出色的技术支持,而且他们的电容式触摸性能是业界好的。”

赛普拉斯数据通信业务部全球市场营销高级总监Jayant Somani指出:“I-Rocks RF6496触摸板键盘设计是PRoC-UI给无线HID产品带来非凡价值的一个良好典范。 PRoC-UI不仅可帮助简化设计,加速产品上市进程,同时还能使其触摸板支持各种手势,从而提供差异化的用户体验。”

PRoC-UI在传输速率为1 Mbps时可实现高达-87 dBm的出色接收灵敏度,更高的灵敏度不仅能扩大操作范围,而且还能接收低功耗发射信号。该器件的工作和待机电流很低,从而可延长电池使用寿命。此外,它还能在WiFi、蓝牙、无绳电话和微波等其它常见2.4-GHz干扰源存在的情况下实现出色的性能。

PRoC-UI支持赛普拉斯的AgileHID协议,可让现有的WirelessUSB-NL客户不费吹灰之力便能快速启动设计。已采用WirelessUSB-NL进行设计的客户可在新的PRoC-UI触摸产品上继续使用原有的dongle。此外,PRoC-UI还配套提供用于实现终产品定制化功能的免费软件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次