处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

多伦多大学推出控制LED灯发热量解决方案

多伦多大学推出控制LED灯发热量解决方案
来源:高工LED网 时间:2013-01-15

LED 灯拥有节能、长寿的特点,但是其亮度还远远达不到100 瓦白炽灯散发出来的亮度,并且随着亮度的增加,LED 灯发热折寿的问题也会出现。不过,近日,多伦多大学的三个校友联合一起,研发出既能提高LED 灯亮度,还能有效控制LED 灯发热量的可行性解决方案。

该方案其实是一个经过特殊设计的电灯,名为NanoLight ,造型类似经典的100W 灯泡,其表面上覆盖有一层导电电路板,并且均匀地分布了一定数量的LED 灯,从而可以大范围地提供照明和增加亮度。

虽然之前有公司已经研制成功了媲美60 瓦白炽灯亮度的LED 灯,但是想要制作出更高亮度的LED 灯就显得比较困难,因为高亮度LED 灯的发热成本已经高于它的使用寿命成本。

而NanoLight 不仅很好的解决了发热的问题,而且功率也非常低。通常它仅需要12 瓦的电力就已经能提供相当于100 瓦白炽灯1600 流明的亮度了,主要归功还是因为其特殊的分布式外观设计。

三位设计者表示,他们制作该立体电路板而采用的焊接工艺目前还未完全成熟,因此,他们已经开始在国外集资平台上推出三种型号的Nanolight ,包括12W (相当100W 白炽灯)、10W (相当75W 白炽灯)、12W (1800 流明),每个售价在50 美元左右。从而筹集出资金帮助他们改善工艺,为NanoLight 的市场化做准备。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次