来源:中国电子网
时间:2013-01-14
首先是芯片产品,在智能手机迅速普及的时代,统治PC行业多年的Wintel格局终于有了改变的可能,众多厂商都试图挤进这个市场分一杯羹,企图变为下一个英特尔。而英特尔自己,也在落后的情况下迅速追赶,试图重塑行业地位。
Exynos 5八核移动处理器
三星发布Exynos 5八核移动处理器
三星在CES展会上发布Exynos 5 Octa八核移动处理器。这是全球首款八核移动处理器,采用28nm制程,基于ARM的ARM big.LITTLE/Cortex A15架构,实际是在一个芯片封装中包含两个四核芯片,分别为1.8GHz的A15架构处理器和1.2GHz的A7构架处理器。这种架构允许高性能和低性能内核配合工作,性能较强的A15处理器用来处理游戏或视频等高负荷的任务,而A7构架的四核处理器负责文本、电子邮件等相对负荷较低的任务。
三星电子组件业务部门总裁禹南星(Stephen Woo)在CES展会上发表演讲时说,这种芯片的可用于高端智能手机和平板电脑。据三星官方数据,Exynos 5 Octa八核处理器这种架构具备低功耗和高性能的特色,3D性能将达到目前已有产品的两倍。比三星目前的芯片多节能70%。
英特尔首款面向平板22nm四核芯片
英特尔推面向平板22nm四核芯片
2013CES开展前,英特尔在新闻发布会上介绍了首款面向平板电脑的22纳米制式的四核凌动处理芯片,代号为“Bay Trail”,英特尔称其性能将是上代凌动Z2760的两倍以上。
英特尔副总裁麦克·贝尔在谈到基于英特尔技术的平板电脑和变形平板设备时透露,目前,宏碁、华硕、惠普、联想等多家 OEM 厂商的基于凌动处理器Z2760、运行Windows 8的种类众多的平板电脑已经在实体店和网上销售,未来几周还会有更多的平板产品计划出货。
他还公布了“Bay Trail”的下一代22纳米凌动系统芯片(SoC)的详细情况,这是首款四核凌动系统芯片,将是迄今为止功能强大的凌动处理器,计算性能是英特尔当前一代平板电脑产品的两倍以上。
据英特尔透露,新22nm凌动处理器Bay Trail计划已经启动,并将在2013年底圣诞节日季推出。
英特尔新一代低功耗处理器产品
CES2013开展前,英特尔在新闻发布会上介绍了专为超极本研发的第四代酷睿处理器,研发代号为“Haswell”。同时,英特尔发布了基于第三代酷睿平台的低功耗处理器产品,功耗仅7瓦。
英特尔副总裁兼施浩德在发布会上宣布,英特尔正在第三代英特尔酷睿处理器系列中,引入低功耗处理器产品线。这些芯片功耗将低至7瓦。
施浩德在介绍第四代酷睿处理器时透露,新一代产品将大大提升电池效率,可具备一整天的电池续航能力,实现了英特尔历史上幅度的电池续航能力提升,新系统有望提供9小时的不间断电池续航能力。
同时,他表示:第四代酷睿处理器是首批专为超极本开发的芯片,增加了对人机交互方式,包括触控、语音、面部识别和手势等支持。他还透露,目标设计功耗约为10瓦,前提是保证卓越性能。
NVIDIA Tegra 4 四核A15+72核心GPU
NVIDIA发布Tegra 4:四核A15+72核心GPU
1月7日下午,NVIDIA英伟达正式发布四核移动处理器Tegra 4,全新平台采用四核Cortex-A15架构处理器以及72个GeFore GPU核心,通过选装Icera i500基带可支持4G LTE网络。
原代号为“Wayne”的Tegra 4具备72个定制NVIDIA GeForce GPU核心,其GPU处理性能是Tegra 3的六倍,可实现更加逼真的游戏体验和更高分辨率的屏幕显示效果。Tegra 4首次集成应用了四颗Cortex-A15 CPU核心,网页浏览能力提升2.6倍。
Tegra 4与Tegra 3同样采用4+1核设计,采用第二代节电核心,适合低功耗的标准使用环境,其PRISM 2 Display技术可以在实现高级视觉效果的同时减少背光功耗。在一般使用环境中,Tegra 4的消耗功率比前一代的Tegra 3减少了45%。同时,它可实现长14小时的手机高清视频播放。
Tegra 4还可通过选装芯片组——第五代NVIDIA Icera i500处理器实现全球4G LTE语音与数据致支持。Icera i500处理器效率更高,处理速度是传统调制解调器的四倍,但体积却只有其40%。
Intel Atom Z2420&Z2580处理器
英特尔在此次CES上发布了一款代号为lexington的中低端芯片,转为非洲、中国以及拉美和南亚等发展中地区打造,具备英特尔超线程技术的单核1.2GHz配置,搭配PowerVR SGX540图形处理芯片,而且为Android系统的应用和游戏做出了特别优化,使得它们能够快速启动。
Intel单核1.2GHz超线程 Atom Z2420发布(图片来自THE VERGE)
Atom Z2420代号Lexington,基于32nm Penwell内核架构,为单个核心,主频1.2G 视频:英特尔Atom Z2420处理器样机试玩 媒体来源:新浪手机 Hz,二级缓存512KB,拥有更低的功耗、发热量和温度。它是一款非洲、中国以及拉美和南亚等发展中地区打造的中低端芯片,具备英特尔超线程技术的单核 1.2GHz配置,搭配PowerVR SGX540图形处理芯片,而且为Android系统的应用和游戏做出了特别优化,使得它们能够快速启动。
目前展台上这部仅是一部工程样机,运行Android系统,据试用者说,它的反应速度不够快,打开网页速度尚可,并且能运行水果忍者等游戏,但退出的时候似乎有点迟钝,要按两次退出才会有反应。或许这颗芯片量产之后,手机厂商们能对它进行更多优化处理。
高端行列虽然并没有实体产品出现,但是英特尔在CES 2013上面还是给出了未来移动设备芯片的路线图,比较亮眼的在于代号为“Clover Trail+”的首款双核22nm制程、用于平板电脑和智能手机的Atom Z2580芯片组即将在晚些时候推出,性能据说是Atom Z2560的两倍。
高通全新移动处理平台骁龙800及600
高通发布全新移动处理平台骁龙800及600
高通今日发布全新移动智能处理平台骁龙600及800系列,该系列主要针对高端手机、平板以及智能电视。其中骁龙800相比S4 Pro性能提升75%,采用2.3GHz全新Krait 400处理器,预计年中出货。
高通官方称骁龙S800采用全新四核Krait 400处理器,28nm HPm工艺,主频达2.3GHz,内建Adreno 330图形处理芯片,支持4G LTE Cat 4调制解调器以及802.11ac WiFi标准,可播放30fps帧速的4K视频,并可录制2560*2048视频,支持7.1声道DTS-HD及DD Plus音频标准,将于今年中旬出货。
而骁龙600被认为是S4 Pro的改进版,其主要竞品为英伟达全新四核Tegra 4以及英特尔Clover Trail。主频可达1.9GHz,采用Adreno 320图形处理器,以及LPDD3内存,将于今年第二季度出货。