处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

改装中控的宾利敞篷车,QNX超酷概念车方案

改装中控的宾利敞篷车,QNX超酷概念车方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-14

【导读】只需说“你好宾利”,该款车的语音识别系统就立即以清晰的英式口音与你互动。该方案集成了以前从未在任何车上采用的技术,看来未来更多高端车型有可能采用 QNX 的系统方案了!

RIM的子公司QNX在CES上发布了Car Platform 2.0车载信息平台系统以及一个关联性的研发平台,目前汽车制造商已经可以使用这款系统。QNX和宾利合作一同制造了一辆概念Continental GT。这辆汽车的系统集成了智能手机、能够进行语音识别和视频会议。

QNX 团队在被 RIM 收购之后也没有闲着,老本行没有放下。而他们喜欢做的就是改装各种高端车型的中控电脑。跟大家分享一段视频,是 QNX 团队改装宾利的中控电脑。从硬件到软件,让宾利的整体都由 QNX 来掌控。而这段视频在 CES 上由两方联合发布,看来未来更多高端车型有可能采用 QNX 的系统了。

QNX 团队改装宾利的中控电脑

全球汽车电子软件平台领导厂商QNX软件系统有限公司近日在CES 2013上推出了一款技术概念车,展示了QNX CAR 2 应用平台如何将汽车行业的设计灵活性和开发速度推向一个新高度。

该款概念车基于宾利 Continental GT 敞篷车,集成了以前从未在任何车上采用的技术,全面展示了QNX如何帮助客户打造未来的“可连接的驾驶舱”。为打造该款概念车,QNX概念团队使用了与向汽车客户提供的相同基础平台,生动展示了该平台可以如何助力汽车企业构建独特、尖端的产品。

采用德州仪器DLP显示的革命性仪表控制台

QNX软件系统有限公司销售和营销副总裁Derek Kuhn表示:“从智能手机整合到3D导航,我们的汽车业重要客户正面临着需要与手机更新同步的速度交付市场的压力。消费者对移动设备的快速演进已习以为常,而QNX 的CAR 应用平台经特别设计,帮助汽车企业在保持汽车级可靠性和性能的同时,还可满足对产品上市的预期。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次