• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

处理器:演绎移动的故事

来源:中国电子报
时间:2013-01-13

分享至:




本报记者陈炳欣



时至今日,谁也不会否认便携式智能终端将是未来有“钱途”的产业。本届CES2013展会正是智能移动终端的舞台。为此,Intel、高通、Nvidia、三星等半导体大厂均在CES上发布其新一代移动终端处理器。4核、Cortex-A15、第4代酷睿处理器成为今年CES展会的亮点。




智能手机上演4核大战



在经历了2012年的充分预热之后,2013年智能手机的“核战争”正式进入4核时代。本届CES大展上,国内外主流智能手机大厂展示的重点产品已经全部升级为4核:“华为发布4核6英寸大屏手机AscendMate”;“华为AscendD2搭载4核1.5GHz的新一代K3V2处理器”;“中兴展示机身厚度6.9毫米GrandS,为目前薄4核手机”;“5英寸4核高清智能,阿尔卡特ScribeHD亮相CES”;“4核夏普AquosPhoneZeta现身CES发布会”;“索尼发布旗下首款4核手机XperiaZ”……

终端厂商的热情将芯片厂商的4核移动处理器大战推向高潮。引人注目的当属高通。这个受益于智能手机热卖、赚得盆满钵满的IC大厂,于展会中发布了人气极高的全新移动处理平台骁龙800及600系列。英伟达也发布了4核移动处理器Tegra4。官方称其GPU处理性能是Tegra3的6倍,网页浏览能力提升2.6倍。三星更是一举推出8核处理器Exynos5Octa。据三星官方数据,3D性能将达到目前已有产品的两倍,比三星目前的芯片多节能70%。

就连以往一直强调超线程路线的英特尔也加入4核战团,英特尔副总裁麦克·贝尔在未来移动设备芯片的路线图中,公布了代号为“BayTrail”的下一代22nm凌动系统芯片(SoC)的详细情况,称这是首款4核凌动系统芯片,计算性能是英特尔当前一代平板电脑产品的两倍以上。



A15架构的尖峰对决



在Cortex-A9成为2012年中高端手机芯片标配之后,Cortex-A15架构自然是2013年市场的关注焦点。自今年年初开始,便不断曝出有手机或芯片厂商推出采用Cortex-A15架构的产品。本届CES上,明星芯片产品——高通的骁龙800及600系列、英伟达的Tegra4和三星的Exynos5,均采用了Cortex-A15架构。

同为A15架构4核,谁的性能更好自然成为主要话题之一。在主频上貌似高通强一点,但在内置的GPU方面,相信拥有72个GPU的Tegra4更具优势。2012年,高通占得先机,主导了大部分高端市场,不知道2013年英伟达能否凭Tegra4改变这种势头。



超极本变形换芯忙



超极本是英特尔应对PC产品市场下滑被动局面的另一大杀手锏。然而,这个以轻薄为卖点的个人电脑,在其诞生刚满2周岁之际,其概念就发生了颠覆性的变化。展会上,英特尔展出的新一代超极本开始大面积使用触屏系统,加入重力感应、Duosense手写、NFC近场通信,未来可能还会有体感、眼神追踪、脑电控制……

发生如此翻天覆地变化的产品的“心脏”当然是重要看点之一。低功耗是题中之议,第4代酷睿处理器可大大提升电池效率,实现9小时的不间断电池续航能力;同时增加了对人机交互方式的支持,包括触控、语音、面部识别和手势等。



技术方案展示



高通发布全新移动处理平台骁龙800及600系列



高通发布全新移动智能处理平台骁龙600及800系列,骁龙S800采用全新四核Krait400处理器,28nmHPm工艺,主频达2.3GHz,内建Adreno330图形处理芯片,将于今年中旬出货。骁龙600主频可达1.9GHz,采用Adreno320图形处理器,将于今年第二季度出货。

点评:高通可以说在2012年风光的科技公司,市值超越Intel,成为全球的处理器芯片设计公司,其性能强大的产品骁龙S4可谓居功至伟。本届展会上,升级版本骁龙S5,命名改为骁龙600和800。希望这两款被寄予厚望的新产品在2013年能将高通的优势继续保持下去。



三星8核移动处理器现身会场



三星发布了全球首款8核移动处理器,采用28nm制程,基于ARM的ARMbig.LITTLE/CortexA15架构,实际是在一个芯片封装中包含两个4核芯片,分别为1.8GHz的A15架构处理器和1.2GHz的A7构架处理器。

点评:业内对三星今年推出的高性能CortexA15架构4核处理器的期望值颇高,没想到三星干脆来了个“倍之”,以ARM的big.LITTLE技术,将A15与A7搭配,推出了8核的CPU。估计是希望以这计重磅炸弹,将前进的道路一举“扫清”。



英特尔加入4核大战



尽管没有实体产品发布,但是英特尔依旧在CES2013开展前的新闻发布会上介绍了首款面向平板电脑的22nm工艺的4核凌动处理芯片。据称,其计算性能是英特尔当前一代平板电脑产品的两倍以上。还包括低功耗特性,可为平板电脑提供连续9小时的续航力。

点评:希望英特尔可以凭借这款产品转变目前在移动处理器市场的颓势。只不过名字没取好,有网友戏称为“悲催”(产品代号“BayTrail”),刚发布就没得到一个好“兆头”。



英伟达强调CPU与GPU融合



英伟达今日正式发布4核移动处理器Tegra4,全新平台采用4核Cortex-A15架构处理器以及72个GeForeGPU核心,通过选装Icerai500基带可支持4GLTE网络。

点评:Tegra4通过融合CPU与GPU,提高处理器的图像处理能力。据称此产品GPU的处理性能是Tegra3的6倍,可实现更加逼真的游戏体验和更高分辨率的屏幕显示效果。GPU一向是英伟达的强项,希望其今年能借此款产品与高通别一别苗头。



微观点



@森科实验室:#英特尔参展CES:押注低能耗PC和手机芯片#当竞争对手高通在CES发表开幕致辞,无限风光的时候,英特尔今年会采取什么措施追赶?从CES展或许能看出一些端倪。

@Rongguiren:三星Exynos系列CPU,近段时间也好像慢慢从领头羊的位置滑下来了,被高通追赶和超越,去年一直期待三星推出自家的全新A15架构的Exynos5系列CPU智能手机,但至今还没有看到,所以有点失望,很想看看当今两大手机CPU大户的旗舰产品对碰呢!

@德州仪器:TI将在2013CES展上演示其全新3D渡越时间(ToF)影像 传感器 芯片组,该芯片组集成DepthSense像素技术,可运行SoftKinetic的iisu中间件,可跟踪手指、手掌甚至全身的动作。




































































































标签 传感器 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻