处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

汽车应用的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器

汽车应用的限流值可调、高效降压型DC-DC转换器
来源:我爱方案网 时间:2013-01-12

【导读】SD45215采用了士兰微电子先进的36V BCD工艺,对芯片内部使用高精度的修调技术,提高了芯片一致性,从而可以实现芯片的高精度恒压恒流控制。当输入电压在8~30V之间变化时,或当输出电流在限流范围内变化时,该芯片的输出电压变化率可控制在2%以内。

杭州士兰微电子公司近日推出了一款适用于车载电子系统的限流值可调、高效降压型DC-DC 转换器 --SD45215。该芯片采用恒压/恒流控制模式,具有抖频功能,系统效率高达90%以上,并具有高达2A的输出电流能力,可广泛应用于车载充电器/镍锰、镍铬电池充电等领域。

SD45215采用了士兰微电子先进的36V BCD工艺,对芯片内部使用高精度的修调技术,提高了芯片一致性,从而可以实现芯片的高精度恒压恒流控制。当输入电压在8~30V之间变化时,或当输出电流在限流范围内变化时,该芯片的输出电压变化率可控制在2%以内。

该芯片采用了先进的系统架构,系统的采样电压仅为75mV。另外,芯片内部集成了低于100毫欧的低导通电阻PMOS开关管,可以提供出色的转换效率。

此外,该芯片还集成了抖频功能。内部振荡频率可以控制在一个较小的范围内抖动,将集中的频谱能量分散化,降低在单一频率的对外辐射,从而减小了EMI。芯片内置的2.5A限流以及短路保护、过温保护等模块,可以避免芯片在超负荷负载或者温度过热时受到损坏。SD45215采用SOP-8封装,限度的减小了应用方案的占板面积。

采用SD45215的解决方案具有外围器件少,系统效率

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次