处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell与ZeroDesktop推基于一体化云桌面平台解决方案

Marvell与ZeroDesktop推基于一体化云桌面平台解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-12

【导读】基于安卓的一体化解决方案可以提供多用户登录环境和整合式虚拟文件系统,通过单台服务器就能实现丰富的多媒体体验,并提高效率,从而无需投资购买大量PC,而且节省了昂贵的PC维护费用和基础设施成本。

Marvell和ZeroDesktop正在与MiTAC International、CVT Electronics以及Wistron公司合作,旨在为市场提供经济实惠的、基于安卓的一体化解决方案。这种一体化解决方案将包含一套全面的云服务和计算产品,以在新兴市场满足广泛的企业及消费者的云需求,并为发达地区提供更多家用及商用设备。

这个新的基于云的桌面平台提供多用户登录环境和整合式虚拟文件系统,通过单台服务器就能实现丰富的多媒体体验,并提高效率,从而无需投资购买大量PC,而且节省了昂贵的PC维护费用和基础设施成本。这个开创性的解决方案适用于成本意识较强的教育系统、新兴市场、小型企业和消费者。

Marvell公司智能家庭事业部副总裁Winston Chen表示:“我们的使命是提供低成本计算设备,让小型企业和消费者更容易管理他们的数字生活方式,获得卓越的多任务娱乐体验。我们很高兴在完成这一使命的过程中,能与ZeroDesktop以及新的制造商伙伴展开合作。在今天富有挑战性的经济环境中,这种经济实惠、造型优美的一体化平台成了引人注目的替代解决方案,同时为用户提供了更有成效的、更愉快的云计算体验。”

该虚拟桌面的帐户管理器工具采用Marvell ARMADA 1500系列高清媒体SoC芯片,为在本地整理、访问、管理和共享数字内容提供了一个无缝的、一体化的内容管理中心,而无需考虑内容存储在哪里。因此,对于用户而言,对于越来越分散在本地计算机、社交网站、便携式存储设备以及外部存储服务中的数字内容变得容易管理。

基于安卓的ZeroDesktop云操作系统还解决了用户面临的很多挑战,例如单任务用户界面、不一致的文件系统、非集成式生产力工具以及在多个用户之间缺乏安全的设备共享能力。该解决方案提供了整合式桌面体验,与其他低成本台式PC相比显著节省了费用。不仅如此,该虚拟Web桌面平台还为 OEM /ODM厂商以及服务提供商提供了新的商机,使这些厂商能为订户以及终用户提供交钥匙云服务解决方案。

ARMADA 1500系列SoC平台具备强大的功能、高能效、可扩展性和经济性,采用了Marvell性能的、ARM v7兼容的PJ4B SMP超级标量双核CPU。该芯片凭借超过6000 Dhrystone MIPS的计算能力、FPU v3.0、512KB L2高速缓存和NEON,实现了个人电脑级芯片的处理能力,以支持网络浏览和Flash?以及其他关键技术。该平台具备先进的、手机级 电源 管理,实现了令人难以置信的高能效。

ARMADA 1500集成了Marvell屡获殊荣的、面向高清和3D视频的Qdeo 视频处理技术,能实现图形扩展、降噪、逐行扫描、低比特率互联网视频增强和FRC以及色彩/对比度增强。该芯片提供多格式视频解码器VMeta ,能同时解码两路1080p视频流以及其他多种视频格式和容器。

ZeroDesktop公司首席执行官Young Song表示:“与这些制造商建立新的合作关系加强了我们与Marvell现有的合作,在我们向市场快速推出解决方案之际,极大地增强了我们的势头。与Marvell以及新的制造商伙伴合作令我们倍感振奋,节省成本以及降低存储、服务器和带宽需求这些优势会得到进一步增强,我们还能使成千上万的用户访问内容并享有独特的计算体验。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次