处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

款消费级DDR4内存条浮出水面 弧形设计

款消费级DDR4内存条浮出水面 弧形设计
来源:mydrivers 时间:2013-01-11

海力士、三星等过去两年曾经陆续展示过自己的DDR4内存样品,但都是企业级的UDIMM、RDIMM。现在,美光旗下品牌Crucial终于拿出了去年五月份就预告过的款消费级DDR4 DIMM内存条。

该内存条属于Crucial Ballistix系列,长宽尺寸133.35毫米、31.25毫米,基于美光的30nm 4Gb DDR4颗粒(DDR3大多都是2Gb),单面八颗,总容量4GB。

按照规划,Crucial后期还会提供8Gb DDR4内存颗粒,总容量可达16GB,不过不会是消费级的DIMM,而是企业级的UDIMM。

额定频率为2133MHz,在新的DDR4标准规范中属于中档水准,是可以做到3200MHz的,Crucial自己也说现在展示的跑到2400-2800MHz也毫无问题。电压是标准的1.2V,号称可比1.35/1.5V DDR3节能多20%,而低压版有可能进一步降至1.0-1.1V。

时序方面,根据现场演示,仅知道CL 15、CWL 14、RAS 15、T1,还是蛮不错的。

有趣的是,DDR4内存条金手指的下边缘不再像现在那样是完全平直的,而是有弧度的,在插拔的时候可以更省力一些。

Crucial将会提供极为完整的DDR4产品线,除了桌面级的DIMM,还会有RDIMM、LRDIMM、UDIMM、SODIMM,并可选支持ECC。

Crucial DDR4内存条预计在2013年底出货,提供有限终身质保。

Crucial DDR4内存条

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次