来源:21ic
时间:2013-01-10
21ic讯 美满电子科技今日宣布,致力于为消费者、企业和服务提供商提供创新产品的全球性网络公司美国网件公司NETGEAR, Inc. (Nasdaq 股票代码:NTGR)将采用屡获殊荣的Marvell® ARMADA® 1500系列单芯片系统(SoC)平台(88DE3100),用于其基于Google TV 的NeoTV PRIME智能电视。通过将高性能智能电视技术与NETGEAR拥有核心竞争力的宽带交换技术相结合,基于Google TV 的NeoTV PRIME智能电视代表着NETGEAR在提供全面的基于客户端的流式多媒体产品方面又一次重大进步,带来身临其境般的互联家庭娱乐体验。Marvell将在2013美国消费电子产品展(CES)上展示该设备,Marvell的展台号为31423。
Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我们感到非常自豪,Marvell与Google的开创性合作为NETGEAR在智能电视产品领域带来了里程碑式的成长。我们与NETGEAR的合作再次证明了Marvell在智能电视领域长久以来的领导地位和显著成绩,我们致力于面向大众市场提供先进的、富于性价比的智能电视解决方案,将突破性的互动体验带入消费者家里的大型智能屏幕中。现在的消费者需要全新的数字化内容,它将传统收视体验与消费者已在移动设备上习惯了的、可深入互动并基于应用的多媒体界面相结合。通过将这些功能整合在消费者家中大屏幕的单一平台上,Marvell和NETGEAR为‘美满互联的生活’新时代提供了无缝体验。 NeoTV PRIME为我们在Google TV平台上的投入提供了一个特别例证,它增强了我们的信念,消费者将在大屏幕上不断尝试先进的娱乐体验。”
为了在客厅中提供无限的娱乐,基于Google TV的NeoTV PRIME专为让消费者在一台设备上享受到电视、流媒体、网络和应用而设计。该产品将传统的收视体验与Google TV的优秀功能完美结合,如搜索、游戏、Chrome浏览器、PrimeTime 和“rimeTime,(我的媒体),通过蓝牙遥控器或智能手机上的Google TV遥控应用获得可控的完整体验。其他产品亮点还包括屏幕显示设置功能和直观的个性化主页。
NETGEAR零售业务产品管理副总裁David Henry 表示:“示:id He基于Google TV的NeoTV PRIME的推出,是基于我们在宽带网络和流式多媒体上创新的积累,它为NETGER的客户在动态连接的家庭空间里带来了极其丰富的多媒体体验。与Marvell的合作确保了我们能够满足消费者对于性能和能效的需求,提供身临其境般的智能电视体验。ARMADA1500系列芯片正是这样帮助NETGEAR在娱乐产品领域迈出了重要的一大步。”
谷歌电视业务发展总监Suveer Kothari表示:“我们将继续开展与Marvell这样的谷歌电视生态系统合作伙伴间的合作,带来更多基于电视提供娱乐和谷歌服务的方式。与Marvell的合作使我们能够推出越来越多极具价格吸引力的产品。”
ARMADA 1500系列SoC平台具备强大的功能、高能效、可扩展性和经济性,采用了Marvell性能的、ARM v7兼容的PJ4B SMP超级标量双核CPU。该芯片凭借超过6000 Dhrystone MIPS的计算能力、FPU v3.0、512KB L2高速缓存和NEON,实现了个人电脑级芯片的处理能力,以支持网络浏览和Flash™以及其他关键技术。该平台具备先进的、手机级 电源 管理,实现了令人难以置信的高能效。
ARMADA 1500集成了Marvell屡获殊荣的、面向高清和3D视频的Qdeo®视频处理技术,能实现图形扩展、降噪、逐行扫描、低比特率互联网视频增强和FRC以及色彩/对比度增强。该芯片提供多格式视频解码器VMeta™,能同时解码两路1080p视频流以及其他多种视频格式和容器。