处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Aptina推出新型MT9P006高清5MP图像传感器

Aptina推出新型MT9P006高清5MP图像传感器
来源:电子工程世界 时间:2011-11-28

Aptina日前宣布推出其新型MT9P006高清5MP图像传感器。这款新型2.2微米、1/2.5英寸光学传感器采用了Aptina™ A-Pix™像素技术,旨在满足注重质量的动态IP监控摄像机市场日益增长的需求。这种像素技术可以提高性能,并且使图像传感器具备对于监控市场而言至关重要的视频捕获功能,包括更强大的低光灵敏度、更小的像素噪声、更高的色彩逼真度和明亮的光性能。

MT9P006图像传感器是Aptina监控产品组合(MT9M034、AR0331)中的第三款高清图像传感器,其低光和动态范围功能可以在各种光线条件下实现色彩鲜艳逼真且细节丰富的720p/60fps和1080p/30fps高清视频捕获。

Aptina监控业务副总裁兼总经理David Zimpfer说:“Aptina一直努力提高监控摄像机应用的图像清晰度和场景细节。这些改进使我们的解决方案在市场上脱颖而出。在5MP MT9P006加入之后,Aptina能够提供全面的图像传感器组合和片上系统(SOC),以满足我们的监控客户对高性能、高清传感器和以价值为中心的传感器的需求。”

MT9P006图像传感器目前正在量产。该产品采用了10mm x 10mm、48针iLCC封装。

在中国深圳举办的2011年中国国际公共安全博览会的参与者可以于10月29日至11月1日展会举办期间在6号大厅的6205/6216展位观看MT9P006的演示。