处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于Google TV的高性能、低功耗智能电视解决方案

基于Google TV的高性能、低功耗智能电视解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-10

【导读】在CES上Marvell携手海信推出新一代基于Google TV的智能电视,该系列的智能电视具有真正的即插即用通用性,易于配置,能实现开箱即用的互连性的性能。同时Google TV是以安卓系统为基础,提供了受喜爱的谷歌服务的电视优化版,让消费者享有一流的数字娱乐体验。

近日,Marvel宣布,屡获殊荣的Marvell ARMADA  1500系列单芯片系统(SoC)平台(88DE3100)已成为海信公司新的Google TV产品的核心,海信的Google TV产品包括Hisense Pulse和XT780智能电视机系列。随着海信在美国的业务范围不断扩大,这也凸显出Marvell在日益壮大的全球Google TV娱乐产品生态系统中的作用。Marvell和海信将在2013美国消费电子产品展(CES)上展示包括XT780在内的产品,同时已获得2013美国消费电子产品展设计与工程创新奖(Design and Engineering Award Honoree)。

Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我们的愿景、信念和不懈努力已经使Google TV在智能电视领域取得了突破,提供高性能、高质量、低功耗和经济实惠的半导体解决方案,为全球家用大屏幕智能电视提供了革命性的娱乐体验。今天,海信实现了具有里程碑意义的跨越,进入了全球智能电视市场。看到我们的努力以及与谷歌及其他公司的合作取得的丰硕成果,我们感到无比自豪。我相信,我们的合作将加速大屏幕智能电视在大众市场的普及,就像我们与伙伴公司的合作促使智能手机在全球得以广泛采用一样。海信是的制造商,我们也非常荣幸的看到,海信将在消费电子产品展上展示基于Marvell和谷歌技术的产品,这也标志着海信开始进军美国智能电视市场。”

基于Google TV的Hisense Pulse提供了真正的即插即用通用性,易于配置,能实现开箱即用的互连性。Google TV以安卓系统为基础,提供了受喜爱的谷歌服务的电视优化版,包括Chrome、Google Play、搜索、PrimeTime和YouTube。与谷歌知名的网页搜索功能类似,Google TV可以找到相关的电视内容,实现了一种全新的电视观看的方式。Google TV可以跨电视、内容服务、家庭网络、应用和Web,直观地搜索和寻找数百万个频道及节目,发现并提供对特定观看者有意义的视频内容。海信还将在2013年上半年发布一个基于Google  TV平台的智能电视系列,尺寸从42英寸到65英寸,并配备QWERTY遥控器和触控板。这个新的Google TV系列将提供一些突破性的功能,例如Social TV、支持屏幕扩展显示等。

海信美国公司消费电子产品副总裁Peter Erdman表示:“很高兴在我们开始向美国市场推出智能家庭解决方案时,能采用Marvell的交钥匙型智能电视方案和流行的Google TV平台。ARMADA 1500芯片组使我们的智能电视机产品既有极富竞争力的价格,又不牺牲速度或质量。我们相信,海信、谷歌和Marvell的技术相结合,将使消费者享有一流的数字娱乐体验。”

谷歌电视业务发展总监Suveer Kothari表示:“我们将继续开展与Marvell这样的谷歌电视生态系统合作伙伴间的合作,带来更多基于电视提供娱乐和谷歌服务的方式。与Marvell的合作使我们能够推出越来越多极具价格吸引力的产品。”

ARMADA 1500系列SoC平台具备强大的功能、高能效、可扩展性和经济性,采用了Marvell性能的、ARM v7兼容的PJ4B SMP超级标量双核CPU。该芯片凭借超过6000 Dhrystone MIPS的计算能力、FPU v3.0、512KB L2高速缓存和NEON,实现了个人电脑级芯片的处理能力,以支持网络浏览和Flash以及其他关键技术。该平台具备先进的、手机级 电源 管理,实现了令人难以置信的高能效。

ARMADA 1500还集成了Marvell屡获殊荣的、面向高清和3D视频的Qdeo视频处理技术,能实现图形扩展、降噪、逐行扫描、低比特率互联网视频增强和FRC以及色彩/对比度增强。该芯片提供多格式视频解码器VMeta ,能同时解码两路1080p视频流以及其他多种视频格式和容器。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次